E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 2 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] LMZ31530EVM-002:LMZ31530EVM-002
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Arumagam、 我没有找到 LMZ31530的4层参考设计; 我找到的 EVM 和
PMP9464
参考设计都是6层设计。 数据表中的 SOA 曲线(图4-6表示 Vin=12V;图 对于 Vin=5V、10-12)假设 采用100 mm×100 mm 六层 PCB、1oz。 铜。 四个2oz 铜层可能会获得类似的热性能/功能。
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM10011:未上电或 VDD=0V 时的 IDAC_OUT 阻抗
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 我会认为它将具有高阻抗。 此示例设计可能会有所帮助。 它为 LM10011和它尝试控制的转换器使用2个不同的电源 http://www.ti.com/tool/
PMP9464
谢谢 -Arief
6 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题