E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 6 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TPS62740:超低功耗降压转换器、用于在以3.6V 为1F 超级电容器充电时控制3.6V 电池负载
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Bidault、 您是否在 TPS62740产品页面上查看过此参考设计? 它看起来与您描述的完全相同: http://www.ti.com/tool/
PMP9753
没有这样一个低 IQ 器件可提供更高的输出电压、因此您需要使用3.3V 或更低的电压。 您是否考虑过在较高电压下超级电容器泄漏电流的影响? 其中一些器件会随着电压的增加而泄漏更大、因此电压会保持在较低的水平…
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 具有超低静态电流和高效率的电池性能优化器电路/浪涌电流供应商
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Zai、 查看此参考设计、该参考设计使用360nA IQ 为超级电容器充电: http://www.ti.com/tool/
PMP9753
在 TPS62770上、负载开关仅将降压输出连接到负载引脚。 您可以在图4中看到这一点。
6 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS62740:TPS62740 +超级电容器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 超级电容器的泄漏可被视为器件上的一个额外负载。 这会消耗更多的输入功率。 此参考设计展示了该器件的一种使用方式、如下所示: http://www.ti.com/tool/
PMP9753
6 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS62291:数据表中显示的较低电压下的效率曲线
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 啊、它是两个不同的系统。 更有意义的:) 对于#1、可通过多种方法来实现此目的、具体取决于负载上所需/允许的电压。 降压/升压转换器具有相对较高的 IQ、但如果只能在需要时打开、则没关系。 如果负载可接受一定的电压范围和/或更高或更低的电压、则升压或降压转换器可提供低得多的 Iq。 此参考设计展示了低 IQ 降压: http://www.ti.com/tool/PMP975…
6 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TPS62750:不稳定性问题
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 感谢您的讲解。 是否可以修改您的测试设置、以便 FB 引脚不会被驱动到远离其典型工作点的位置? 只需从0.6V 驱动~10mV 即可启动或停止开关。 例如、让您的电路保持原样、您可以在 Vout 到 FB 再到 GND 之间添加分压器。 然后、在比较器的输出端添加一个来自 FB 的第三个电阻器。 比较器仍然可以完全变为高电平/低电平、但这并不等于 FB 上的满信号。 …
6 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] LSH20电池的最佳解决方案
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您能否发布您将使用的单元格的D/S? 许多此类电池在冷机时低于3V等 此参考设计是否适用于您的应用: http://www.ti.com/tool/
PMP9753
7 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题