E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 4 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: [参考译文] 正在寻找可通过18650电池(3V 至4V)供电的5A LED 驱动器(&G)
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Lloyd、 是的、大多数 LED 驱动器都是基于升压的、您需要一个降压。 如果此类解决方案支持6A 和更低的输入电压、是否适合您? https://www.ti.com/tool/
PMP9762
如果是、则需要具有 SS/TR 引脚的较低 Vin 器件。 TPSM82480和 TPS62816-Q1是两款性能出色的产品。 谢谢、 Chris
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 添加降压转换器的 PWM 控制
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Fede、 此参考设计听起来就像您想要做的一样: http://www.ti.com/tool/
PMP9762
由于您的电流较低、并且我们已发布新器件、因此我建议使用 TPS62147/8、方法与参考设计相同。 此外、请注意、TPS62170是与 TPS62175不同的器件。
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS62136:在恒定电流调节中、通过实现稳定
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Karne、 TPS62135/6仅在开关频率方面有所不同。 TPS62136更慢、因此效率更高一点。 如果您需要最低纹波、应将 MODE 引脚连接到 Vin 以获得强制 PWM 模式。 较低负载电流下的效率将低于 PFM 模式下的效率。 我不明白为什么您需要此应用的低纹波。 我认为、几 mV 的开关纹波不应影响加热器中产生的热量。 此外、所有这些47uF 电容器都超过了最大建议输出电容值…
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS82130:EN 引脚在导通后拉高
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Oleksandr、 感谢您的详细解释。 TPS8282的 EN 引脚上没有内部上拉结构。 因此、该电压必须来自器件外部。 您是否使用示波器监测 EN 引脚以查看电压上升到 Vin? 我可以考虑通过短焊料或非常近的 PCB 布线泄漏、这会导致一些可能导致电压升高的泄漏。 您还可以尝试在 EN 上添加~100k 下拉电阻、以查看这是否会钳制任何泄漏电流、从而上拉 EN…
6 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题