您好,我看了下这颗器件的数据手册,Alert是在SOL,SUL,BOL,BUL以及POL 5种情况下报警。
您说的短路保护,就是Vshunt 电压等于0V 的话Alert也会响应吗?
而Vshunt电压范围-81.9175~81.92mV的范围,也就是当Vshunt=0V时是满足电压范围的,不会造成报警。
另外,
SUN xuran 说: 但是现在采到的电压是在-5uV到0V之间波动,我们设置的Shunt Voltage Over Limit是40mV,但由于负数的最高位是符号位,也就是1,所以即便现在回路中没有电流也会怕判断电压值大于40mV…
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1270031/dlp4500-board-stuck-in-pattern-mode-gui-does-not-detect-board 器件型号: DLP45…