E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 16 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] UCC28951:实现交流/直流转换器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 此功率范围为960W。 您需要在此功率级别使用 PFC 前置稳压器。 您可以考虑使用 UCC28070来校正输入电流并将交流线路电压转换为直流功率因数(PFC)。 这通常为85V 至265V AC IN 至390V DC。 我发现这款1.2kW 参考设计非常适合您的设计需求。 https://www.ti.com/tool/
PR779
如果您想使用 UCC28070进行客户设计…
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 关于连接方法";交流输入电压";和";VINAC 引脚";
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你(们)好 数据表中的图是一个简化电路。 EVM 是一个更好的用例、因为它从桥接器之前获取信号、在较轻的负载下、过零将更清晰地定义。 一旦电桥对交流线路进行整流、当电压降至过零时、整流波形会被 EMI 滤波器电容失真、尤其是在从输入获取电流较小的轻负载下。 另请访问 https://www.ti.com/tool/
PR779
查看1.2kW 参考设计原理图 此致 Peter…
3 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: UCC28070
Johnsin Tao
HI 大致可以参考这个设计: www.ti.com.cn/.../
pr779
你的单相调试,此时是两相都工作,还是单独一相? 建议你检查一下sense电流侦测电路。
4 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] 设计帮助
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你(们)好、Milind 我建议您使用两级方法、PFC +直流/直流隔离级。 对于 PFC、我建议使用 UCC28180、如果您点击此链接、您可以找到使用此器件的参考设计列表 、www.ti.com/.../index.html 对于直流/直流级、我建议您使用 UCC28951 (UCC28950的新版本)。此链接具有使用 UCC28180和 UCC28950的2kW 设计…
4 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 参考设计 SLUP349
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你(们)好 我假设您需要85Vac 至265Vac 的输入电压范围? 输出为1.2kW、因此很可能需要 PFC 前端将交流线路转换为380V 至400V 总线、然后需要相移全桥通过降压隔离变压器将 PFC 直流电压降至12V。 UCC28180是一款8引脚 CCM PFC 控制器、可在10kW 下使用、UCC28070是一款双通道交错式 CCM PFC、也适用于高功率 PFC…
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TINA/Spice/UCC28070:设计1000W 电源
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Eddie、 对于问题2: 您可以在 TI 网站 http://www.ti.com/product/UCC28070/toolssoftware 上找到 UCC28070的许多参考设计 以下是1.2kW 通用输入交错式 CCM PFC 电源参考设计 http://www.ti.com/tool/
pr779
,我认为它最符合您的要求。 此外、我还附加了 UCC28070…
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UC3846:UC38846
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 UCC28070 (-Q1)
PR779
一款1.2kW 通用输入交错 CCM PFC 电源板 http://www.ti.com/tool/
pr779
85 - 270 VAC 390伏 1200瓦 X X CCM 交错 PFC 升压 UCC28950 (-Q1) PMP6712适用于 PoE 电源(PSE…
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] WEBENCH®︎工具/CU2843:我可以使用 UC2843获得80VDC 和15A 的输出功率吗? 在 webench 中、我无法对该设计进行仿真
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 PN 注意:(-Q1) 替代 说明 链接 输入电压 输出电压 输出功率 OBC 电动汽车充电站 直流/直流 拓扑 LM5021 (-Q1)+ UCC28180 适用于 D 类放大器的 PMP10215通用输入至3.3V、12V、36V、200W 连续 PSU 参考设计 http://www.ti…
5 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 交流/直流56V、25A 充电器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你(们)好 您需要一种两级方法、即 PFC +直流/直流隔离级。 对于 PFC 级、我建议使用 UCC28180 PFC 控制器或 UCC28070两相交错 PFC 级控制器 www.ti.com/.../description www.ti.com/.../UCC28070 对于直流/直流级、UCC28950是移相全桥、在这些功率级别下是一个不错的选择。 www…
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28070:THD 优化
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Leo、 我无法找到此设计的测试报告。 很抱歉。 我只建议您按照 UCC28070计算器的建议、并根据需要调整 CSA、CSB 信号的偏置和偏移量。 我注意到
PR779
不对电流感测信号使用任何补偿。 此致 John
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题