Part Number: DAC8830 Other Parts Discussed in Thread: REF3025 , OPA727 我使用fpga设计了DAC8830芯片的驱动,仿真时可以看到输出数据是从16'd0到16‘d65535变化的正弦信号,但是实际接入DAC8830芯片以后获得的是一个幅值300mV,3.0V~3.3V变化的正弦信号, 超出Vref 。
当我使用16'd0作为输入的时候,输出模拟信号值为3.0V,同样超出Vref数值。参考电压通过ref3025芯片提供…
Part Number: INA333 Other Parts Discussed in Thread: REF5050 , REF3025 ,
电路原理图如下:
电路说明:5,6触点焊接1个应变片(可以理解为电阻),标称值120Ω±0.5Ω,VREF电压为2.5V,使用的TI的REF3025芯片,INA供电采用5V或者VREF50供电(5V为7805的输出,VREF50为采用TI的REF5050芯片,实际2选1)。
测试:通电时,各测点电压均正常。
…
Other Parts Discussed in Thread: INA849 , TINA-TI , REF5025 , REF3025 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095034/ina849-gain-factor-split-between-ina849-and…