E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 682 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: RM48L952: SPI如何设置自动片选功能?
Ben Qin
可以下载下面这个SDK: HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS Code example or demo | TI.com
1 个月前
其他微控制器
其他微控制器论坛
RE: RM48L952: 是否支持多线程 Does it support multithreading
Ben Qin
你好,我咨询下相关工程师后回复您。
1 个月前
其他微控制器
其他微控制器论坛
RE: RM48L952: 在实现BootLoader功能时,如何在跳转到APP之前实现异常向量表的重定向?
Ben Qin
你好,请到下面的链接查看回复: e2e.ti.com/.../4775875
7 个月前
其他微控制器
其他微控制器论坛
Answered
RE: [参考译文] RM48L952:IO 回送诊断
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Ezm Masoud : 或者这是否意味着输出必须物理上环回到另一个输入引脚并与预期状态进行比较? 它不需要与另一个输入引脚环回。 此测试必须按如下方式执行: 您必须从"DIN"寄存器中读取引脚的当前状态、现在您必须使用 SET 或 CLR 寄存器翻转该值并将值重写到引脚、 在写入新值之后、我们必须读回该值并与写入的值进行比较。 如果比较为 true、则意味着测试通过…
9 个月前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [FAQ] [参考译文] [常见问题解答] RM48L952:如何使用 DMA 在 SCI 多次缓冲模式下执行8字节传输
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我 可以建议您使用此 SCI 的整个8字节缓冲器的一种方法、即使用2个 DMA 通道。 我建议的方法 如下。 使用每个32位传输配置两个 DMA 通道(即4个字节)、DMA 源读取地址应偏移8个字节(这意味着地址应在每次帧传输后递增8)、目标地址应是固定的。 如果我们在首次触发后执行此操作、其外观如下所示。 在第一个帧触发后、DMA CH0将0x30至0x33的前4个字节写入…
8 个月前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] RM48L952:10引脚 JTAG 和 RM48仍无法正常工作
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Christian: 首先对我的答复延迟表示歉意: 接下来,我焊接了一根小型隔离 Trafo 导线,并直接连接到 JTAG 仿真器 xds100v2。 现在、当我将 TRSTn 与 xds100v2的引脚2连接时、它可以正常工作。 实际上、这是正确的。 我的意思是 XDS100v2有两个连接器、即20引脚和14引脚连接器、其引脚排列如下: 该引脚排列表如下所示…
8 个月前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] RM48L952:带有 TPS37042A3OFDDFRQ1的 Hercules rm 48的外部电压监控
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Ezm: TPS37042只有两个 SENSE 引脚(SENSE1和 SENSE2)、因此在不引起 MCU 复位的情况下执行复位验证并不容易。 如果您使用 TMS37043、则可以将 SENSE3和 RESET3或 RESET2连接到两个 MCU GPIO 引脚。 SENSE3监测一个 MCU GPIO 的触发器(Jagadish 的消息中的图)、另一个 GPIO 监测…
8 个月前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] RM48L952:使用 lwip 的 ping -f 导致的中止
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Oleksii: 首先、请查看以下常见问题解答: (+)[常见问题解答] TMS570LC4357:Hercules 器件上的中止异常疑难解答-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛 此常见问题解答解释了调试 Hercules 器件上的中止异常的过程。 -- 谢谢。此致、 Jagadish。
9 个月前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
[参考译文] RM48L952:将 DMA 与 N2HET 状态机组合使用时出现问题。
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1239366/
rm48l952
-issues-when-using-dma-combined-with…
9 个月前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] RM48L952:HalCoGen 4.00.00
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Alexnder: 请参阅以下链接以下载旧版本的 HALCoGen。 HALCoGen -德州仪器(TI)维基(archive.org) -- 谢谢。此致、 Jagadish。
11 个月前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题