E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 67 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TMS320F28384D:通过 IEC 61508 SIL-3认证的编译器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我们为我们的 TI 编译器提供编译器资质审核套件: https://www.ti.com/tool/
SAFETI_CQKIT
惠特尼
8 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TMS570LS1227:经认证、SAFETI_CQKIT 和 SAFETI-HALCOGEN-CSP 适合开发符合 EN 62304和 IEC 61508标准的软件组件?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Kubra: 对迟交的答复表示歉意。 SAFETI-HALCOGEN-CSP 和
SAFETI_CQKIT
是医疗认证工具? 如果可以、 如何利用 SAFETI-HALCOGEN-CSP 和
SAFETI_CQKIT
工具来帮助我们实现这一目标? 这些器件未通过 EN62304认证。 THWIN CQKIT 和 CSP 的软件开发流程已 通过 TUV Nord 认证。 IEC…
11 个月前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TMS320F28388D:安全包 SAFETI CQKIT
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 感谢您的及时澄清 George。 现在我可以清楚地使用
SAFETI_CQKIT
IDE、配置、编译器或调试器| TI.com for TMS320F28388D 。
8 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SIL 3产品的 RM46微控制器使用
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 toun lee 说: 在 https://www.ti.com/tool/SAFETI_DIAG_LIB 网页中、我看到有一些可用的材料、例如诊断固件库。 考虑到产品 SW 必须符合 IEC 61508和 IEC 61511的 SIL 3等级、您可以提供什么样的设计支持? [/报价] TI 提供了以下工具来帮助您开发应用固件并使用 HalCoGen 代码和 SDL API、以符合功能安全标准…
9 个月前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] SAFETI_CQKIT:AM2634-Q1 cortex-R5和 C99的 ARM-CLANG-CQKIT 测试结果
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 如果我们需要在开始编写代码之前进行工具资格认证[/报价] 由你决定。 我们无法告诉您如何验证您的代码。 谢谢。此致、 -乔治
9 个月前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:购买/下载用于 CCS 开发的 TI ARM-CGT 编译器版本和用于 LAUNCHXL2-RM57L 开发的 HalCoGen
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我们如何知道 下载哪个 QKIT 以及我们应该使用的编译器版本? 您可以使用最新版本: 20.2.7.LTS https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT 我们在哪里可以获得 RM57编译器版本的 QKIT? https://www.ti.com/tool/
SAFETI_CQKIT
?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase…
10 个月前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:SAFETI-HALCOGEN-CSP 和 SAFETI_CQKIT 安全证书标准
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
SAFETI_CQKIT
help 生成覆盖范围测试报告 是的、它 会生成覆盖数据、以验证用于编译代码的编译器工具链的所有部分也都由验证测试执行。 HALCOGEN-CSP 帮助进行单元测试 CSP 为 HalCoGen 支持的所有模块提供单元测试用例和功能测试用例。 它将生成单元测试报告、动态覆盖分析报告等 我们是否可以使用此类 LDRA 第三方供应商来执行这些操作? 如果你使用同样的版本编译器和同样的版本…
1 年多前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SAFETI_CQKIT:已知错误与放大器;使用数据下载时的可信度
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 此外、为了实现功能安全、建议您使用最成熟的版本。 以下是修补程序版本的数据:
1 年多前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TMS570LS1224:编译器(铁路功能安全)-支持";安全编译器资质审核套件";
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 请先下载 CQKIT: https://www.ti.com/tool/
SAFETI_CQKIT
安装 CQKIT 后、请执行以下覆盖测试: 1.从获取 QKIT 安装程序的同一工具文件夹中下载编译器版本的检测编译器。 例如 ti_cgt_arm_20.2.6.sts_bincov_win64.tar.bz2 2.将"bincov"文件夹解压缩到一个临时位置。 此文件夹包含所有编译器工具链可执行文件的测试版本以及每个可执行文件的覆盖数据收集文件…
1 年多前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TMS320F280039C-Q1:编译器和 BSP 驱动程序的安全手册
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 对于编译器、我们在此处提供了编译器资质审核套件: https://www.ti.com/tool/
SAFETI_CQKIT
我不确定 BSP 指的是什么? 来自 C2000Ware 的软件驱动程序? 我们没有软件安全手册、但硬件安全手册中讨论了我们的诊断库、其中也有相应的用户指南。 惠特尼
1 年多前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题