E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 8,978 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] CC2652P:TI Simplelink SDK 中的 NV 保护机制
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Dhanraj: TI 的 Zigbee 堆栈通过仅在必要时更新闪存来防止过度使用 NV。 还有 NVOCMP_MIN_VDD_FLASH_MV 等置位定义、用于防止在低压器件运行时写入闪存。 然而,用户应用程序能够避免这些故障保险柜导致 NV 损坏,这就是为什么 克隆方法 提供一个可行的备份,如果使用. 此致、 瑞安
4 个月前
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1352R:使用 SimpleLink SDK 7.10时、二进制文件大小增加了近15%
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Srinivasan: 您是否更改了编译器/RTOS。 如果项目基于旧 TIRTOS、而现在您要迁移到 TIRTOS 7、则闪存消耗预计会增加。 我可以想到的另一个主要可能的变化是在 PIN 和 GPIO++驱动器之间进行迁移。 此致、 SID
4 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1310:运行 SimpleLink SDK TI 15.4 Stack 插件协议栈例程大约五分钟后、收集器串行端口不会打印数据。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 我建议您改用 Linux 网关解决方案: https://www.ti.com/tool/TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK。 它得到更积极的支持。 很遗憾、我们没有 资源可帮助您进一步了解堆栈插件的这一用例。 但是、我解决了查找与堆栈插件配合使用的协处理器项目的问题。 1.从 SDK cc13x0 2_20_xx_xx 中选择一个协处理器工程…
4 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
RE: CC2340R5: CC2340R5
Yolande Wang
您在这个链接下载 SKD 到本地,驱动、例程、文档都在里面, No RTOS 或者FreeRTOS 都可以直接从 CCS 导入下载到开发板 : https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK
22 天前
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 论坛
RE: CC1312R: import CCS projects simplelink_audio_plugin的例程 出现报错
Yolande Wang
sppt 说: CC1312R的SDK里面的例程是可以正常添加的,这两个SDK的路径都是在C:\ti下的,是还有什么别的依赖需求吗? 主要是看一下您下载的相应 SDK 的发布说明里的依赖项: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/7.10.02.23/exports/release_notes_simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23.html 但是我很好…
21 天前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
例程并不是配套使用的,需提供一份 SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin
faker wang
TI 认为已经解决
Other Parts Discussed in Thread: CC1310 你好, 是否 3220 SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin 此sdk中提供的collector 和simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07中的 coprocessor 例程并不是配套使用的 是否可以提供一份 SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin 配套使用的CC1310 的sensor 和 coprocessor 例程代码, …
4 个月前
Wi-Fi
Wi-Fi 论坛
RE: CC1310: SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin 协议栈例程 运行五分钟左右后,collector 串口不打印数据
Yolande Wang
需要一些时间,请等候一下,这边会及时为您关注进展,谢谢!
4 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
RE: CC2540: CC2540能同时作为central和peripheral吗?
Galaxy Yue
已解决
问:如何同时进行主从器件(即 Peripheral & Central )连接? 答: 请在“ble_examples”repo下的SimpleLink GitHub 页面 上查看multi-role 示例应用。使用multi-role 示例应用程序,可以在任何GAP角色( Peripheral 或 Central )下建立多设备同时连接。对于CC2640R2、CC13x2和CC26x2 SDK,该SDK中包含multi-role 例程。
1 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
Answered
RE: [参考译文] CC1310:在 Win 11上使用 CCS 12.5.0.00007从 SimpleLink 4_20_02_07 SDK 构建示例无法正常工作
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 好的、它现在正在工作。 我已经从路径中删除了另一个 sh.exe 目录。 但我错过了另一个这样的目录。 使用 DOS 命令 其中/r c:\ sh.exe 为了找到 sh.exe 的所有副本,我找到了另一个实例在我的路径。 从我的路径中删除该目录解决了问题。 非常感谢您的快速帮助!
4 个月前
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1352P:用于在运行时获取存储器虚拟化信息的 API -位于用于无线 MCU 的 Simplelink SDK 中
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Dhanraj: 您可以使用 Code Composer Studio 或堆跟踪 API 上的 HeapTracker 和运行时对象查看器(ROV)来显示这些信息。 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24/docs/tirtos7/Bios_User_Guide…
5 个月前
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题