• RE: cc3120mod使用方法

    可以参考该模块的SDK获取例程: www.ti.com.cn/.../SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN 使用手册请看: www.ti.com.cn/.../technicaldocuments
  • RE: AOA测试问题

    旧版本有一些bug,建议用新版SDK再进行测试,参考:http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/770333?-FAQ-CC2640R2F-SIMPLELINK-CC2640R2-SDK-BLE3-Known-Issues-and-Fixes
  • 评论 利用SimpleLink™单片机平台在各个频带和协议实现创新、加速及连接

    从文章中可以得知 SimpleLink™连接的微控制器(MCU)支持多种连接协议,包括Zigbee®,Thread,Bluetooth®Low Energy,Wi-Fi®,以太网和Sub-1 GHz,所有这些协议均由SimpleLink软件开发套件(SDK)统一。SimpleLink MCU平台提供了用来创建安全、低功耗且已连接的传感器网络构建块
  • SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]

    本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2650 多标准无线MCU SimpleLink...
  • BLE入门和常见问题解答

    欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xx Bluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉,想了解有关德州仪器片上系统(SoC)BLE解决方案的更多信息?请参阅 www.ti.com/ble 本指南和常见问题解答贴将包含有关使用SimpleLink Bluetooth超低功耗系列——...
  • 利用SimpleLink™单片机平台在各个频带和协议实现创新、加速及连接

    用于连接的技术标准和平台对实时感应、通信和数据共享具有直接影响,这对于全球商业和贸易至关重要。 凭借无限的设计和连接可能性,物联网(IoT)开发人员面临的挑战仍然是如何在工厂、楼宇和其他工业应用程序之间创建安全、低功耗和鲁棒的连接。选择正确的协议和正确的原型平台可能会令人生畏。 为帮助您选择正确的技术, SimpleLink™连接的微控制器(MCU)支持多种连接协议,包括Zigbee®,Thread,Bluetooth®Low Energy,Wi-Fi®...
  • 如何借助德州仪器无线连接平台创建强大的智能家居和楼宇安全系统

    很难想象智能手机之前的世界,曾经是Jetson's的未来主义情节,现在已成为我们生活的现实。当我们努力连接更多的生活、家庭和建筑时,设计的复杂性会迅速升级。学习无线协议和获取射频(RF)设计经验可能是一次令人难以承受的冒险。再加上网络安全和电源预算,你很快就会觉得自己像一个新生走进了大学的第一堂课。 以家庭或建筑安全系统为例。这里有门窗传感器、运动探测器、烟雾探测器、智能锁和安全面板,它们需要以无线方式连接,符合当地的监管要求,并以最低的功耗实现高精度。这是一个艰巨的任务。但以下几点...
  • CC1352P Sensorcontroller控制光照传感器OPT3004及功耗实测

    作者:TI 工程师 Yue Tang SensorController Studio 里有很多例子,但是缺少在LaunchPad上使用I2C的例子。本文将使用TI的 CC1352P 无线MCU及 OPT3004 光照度传感器,来填补这一空缺。 介绍 OPT3004 是一款用于测量可见光密度的传感器。传感器的光谱响应与人眼的视觉响应紧密匹配,并且具有很高的红外线阻隔率。 OPT3004 器件具有精密的光谱响应和增强的红外阻隔功能,因此能够准确测量人眼可见光的强度,且不受光源影响。 CC1352P...
  • CC2652LP驱动Δ∑ADC - ADS1261

    作者:TI 工程师 Yue Tang 官网的 ADS1261 驱动 采用的是相对久远的TIVA驱动代码架构,并且没有提供完整工程,还存在一些小的bug,本文将阐述如何使用最新的SimpleLink™ Platform MCU,并基于最新的TI-RTOS架构来驱动 ADS1261 。本文的最后会给出完整的工程示例【 下载 】,示例稍作修改也可用于驱动TI其它支持SPI接口的Δ∑ADC。 ADS126x 系列ADC是包含可编程增益放大器 (PGA...
  • [常见问题解答] IDE的已知问题和修正

    1 :如何在 IAR 中启用 TI-RTOS Object Viewer ( ROV )? 答: 可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2 : 为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答: SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex...