E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 18,528 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
例程并不是配套使用的,需提供一份 SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin
faker wang
TI 认为已经解决
Other Parts Discussed in Thread: CC1310 你好, 是否 3220 SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin 此sdk中提供的collector 和simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07中的 coprocessor 例程并不是配套使用的 是否可以提供一份 SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin 配套使用的CC1310 的sensor 和 coprocessor 例程代码, …
4 个月前
Wi-Fi
Wi-Fi 论坛
RE: CC1310: SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin 协议栈例程 运行五分钟左右后,collector 串口不打印数据
Yolande Wang
需要一些时间,请等候一下,这边会及时为您关注进展,谢谢!
4 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
RE: [参考译文] CC1310:运行 SimpleLink SDK TI 15.4 Stack 插件协议栈例程大约五分钟后、收集器串行端口不会打印数据。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 我建议您改用 Linux 网关解决方案: https://www.ti.com/tool/TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK。 它得到更积极的支持。 很遗憾、我们没有 资源可帮助您进一步了解堆栈插件的这一用例。 但是、我解决了查找与堆栈插件配合使用的协处理器项目的问题。 1.从 SDK cc13x0 2_20_xx_xx 中选择一个协处理器工程…
4 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1352R:使用 SimpleLink SDK 7.10时、二进制文件大小增加了近15%
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Srinivasan: 您是否更改了编译器/RTOS。 如果项目基于旧 TIRTOS、而现在您要迁移到 TIRTOS 7、则闪存消耗预计会增加。 我可以想到的另一个主要可能的变化是在 PIN 和 GPIO++驱动器之间进行迁移。 此致、 SID
4 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: AM625: M4 timer0 初始化 M4 就死机
Zhang yubiao
已解决
M4 有 4 个 timer,每个 timer 应该分别有个 timerBaseAddr,以区别操作的是哪个 timer,但文档没有说明 4 个 timer 的 BaseAddr,在应用手册上找到的 timer 寄存器地址在执行 setup M4 就死机。 mcu sdk 没有关于 M4 timer 的 DEMO,希望 TI 工程师回复下怎么解决该问题,谢谢!
3 天前
处理器
处理器论坛
PROCESSOR-SDK-J784S4: J784S4 uboot SPI 获取不到nor flash的id
gao fang
TI 认为已经解决
Part Number: PROCESSOR-SDK-J784S4 使用ti-processor-sdk-linux-j784s4-evm-08_06_01_02 该sdk版本,处理器型号为J784S4 使用make uboot 之后,将tiboot3.bin 烧录到nor flash中;启动的时候,打印如下; U-Boot SPL 2021.01 (Mar 08 2024 - 16:29:13 +0800) SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.3--1…
20 天前
处理器
处理器论坛
UCC28064A: 用UCC28064做了一款500W电源,遇到PCBA低压时和产品外壳存在干扰问题,请协助。
ken chen
TI 认为已经解决
Part Number: UCC28064A Hi TI Team, 客户用UCC28064做了一款500W电源,现在遇到一个问题,就是在不装外壳的情况下,产品能正常工作,装到外壳以后,产品就工作不正常(主要在低电压输入),如附件视频,麻烦帮忙看一下可能存在的问题,怀疑是PCB布板干扰,PCB&SCH以及正常&异常驱动波形资料见附件,麻烦帮忙看一下,谢谢! 500W原理图-20240319.pdf FD-500X REV0.2 20240119.pcbdoc
8 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: CC1310: RTC计时是否会遇到时间虫问题。
Yolande Wang
非常抱歉, 查看 SDK 中的 C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\kernel\tirtos\packages\ti\sysbios\family\arm\msp432 下的 Seconds.c 文件,实际上有一个警告: /* * ======== Seconds_get ======== * * Note: This function is only valid until 2036-02-07 06:28:15 (TI Compiler…
1 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
TPS25830A-Q1: 线损功能请教
Jon WANG
TI 认为已经解决
Part Number: TPS25830A-Q1 Dears, 您好! TPS25830A 有线损功能,客户没有从电感输出取电,是从如下标示处取电,芯片补偿线损的功能还有吗?之前客户的终端客户(应该是dell)说是有和 TI 原厂工程师确认过是可以的,但是现在板子回来测试貌似没有补偿到线损,电压只有4V 出头,压降比较大,请帮忙看下是哪里出问题了。谢谢! repcb00756 rev-a 20240106.pdf
7 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: AM2431: Software development consultation on the AM243x series
Shine
1. 需要购买带F的芯片里面包含了industrial communication stack,请看下面的文档。 https://www.ti.com/lit/po/sprt769/sprt769.pdf 2.关于TI提供的技术支持,请参考下面的帖子回复。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers…
1 个月前
其他微控制器
其他微控制器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题