E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 43 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] SM320F28335-HT:澄清了某些 SM320F28335GBS 单元的引脚选项
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Juan Manuel 根据内部器件构建表、此器件确实符合 RoHS 标准。 我们正在努力将材料数据上传到 TI、以便人们能够看到该数据。 以下是我对 TI.com 为什么显示为"否"的看法 1)正如您指出的、封装信息有一个注释、说明可以选择在引脚上进行浸焊 2)如果选择了它、我认为这意味着器件不再符合 RoHS 3)该注释是一个通用注释、表示封装支持此流程…
4 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SM320F28335-HT:出口管制分类
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 以下信息: 器件型号 ECCN HTS COO -制造 COO -组装 SM320F28335PS 3A001A2A 85423153 美国 菲律宾 SM320F28335GBS 3A001A2A 85423152 美国 泰国 SM320F28335KGDS1 3A001A2A 85423100 美国 菲律宾
6 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SM320F28335-HT:SM320F28335-HT 器件、可承受200 μ s 并 ºC RoHS 标准
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Juan、 我已附上该文件。 它包含您需要的所有信息。 这是我们提供文件的唯一格式。 e2e.ti.com/.../SM320F28335GBS_5F00_RoHS.pdf
6 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TMS320F28379D-Q1:用于航空 DAL 认证的微控制器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Romero:TMS320F2837x 拥有用于电机控制的所有外设和计算能力。 我们还有一个 TMS320F28377D-TMS320F28377D-TMS320F28375D 变体 EP 、可提供更宽的温度范围。 根据您的电机控制架构、您可能还需要考虑 TMS320F2800157-Q1支持 –硬件完整性高达 ASIL B 和 SIL 2级别。 器件 和诊断库均受功能安全手册的支持…
4 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: SM320F28335-HT: SM320F28335-HT
Yale Li 李耀先
这个器件仅仅是与普通的F28335封装不同而已。
8 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: [参考译文] SM320F28335-HT:通过 JTAG 进行编程
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 您应该能够 使用用于 TMS320F28335的调试探针设置对 SM320F28335器件进行编程。 您说您遇到了调试探针警告、您能够分享该警告吗? 您是否无法对器件进行编程? 此外、你能否尝试使用 CCS 连接到器件、看看你是否也有与此相关的问题? 此致、 本·科利尔
7 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SM320F28335-HT:处理器产品说明书 SM320F28335 - HT -用于高温和工作频率时、DSP 应该由1.8V 而不是1.9V 供电
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Johnson Ding 说: 如果设备工作频率仅为100 MHz,核心电压可能为1.8V。 如果器件以150 MHz 的频率运行、则电压必须为1.9V。 IOW、设备的工作频率决定了内核电压。 谢谢!
10 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TMS320F28335:SFO 函数导致由于计算0/0而出现浮点异常
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Allison: 实际上、我们将在飞行中使用
SM320F28335-HT
、我认为该器件支持高达150或210摄氏度的结温、具体取决于封装。 但是、对于实验室开发、我们使用标准 TMS320F28335。 谢谢 乔尔
7 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: SM470R1B1M-HT: 关于SM470软件开发的问题
Yale Li 李耀先
这款器件非常老了,不推荐用于新设计。 SM470R1B1M-HT <--官网的详情页里提供了所有的资料、SDK。 高温应用我推荐使用:
SM320F28335-HT
以及 SM320F2812-HT 这两款器件在软件上与普通版本的完全兼容,仅仅是封装差异使它们能适用于严苛环境中的应用。
9 个月前
其他微控制器
其他微控制器论坛
RE: [参考译文] SM320F28335-HT:新主板错误
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Fred、 请查看此主题中的同一问题。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/550083/adc-calibration-not-complete-check-if-device-is-unlocked…
1 年多前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题