E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 41 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] SN74AUP1G17:SN74AUP1G17DBVR
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 没有任何速度足以满足此要求的轨到轨运算放大器。 (在0.8V 时、最快的逻辑器件将仅支持50 MHz。)
4 个月前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN74AUP1G17:高差分 ICC
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 数据表规格处于特定条件下: Vcc - 0.6V 时的最大差值 ICC (看起来好像减号被遗漏)在室温(25 C)下的最大值为40uA。 如果您在0.6V 和 Vcc - 0.6V 之间运行、ICC 将大于该值。 如果您需要使用施密特触发器件实现极低功耗、则可以改用比较器、无论输入状态如何、该比较器都将具有恒定的电流消耗。 CMOS 逻辑器件将始终根据输入电压消耗更多功率…
1 年多前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN74AUP1G17:最高温度
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Martin: 正如 Clemens 所说、我们测试了要放入数据表的数据点、因此我们没有这些数据。 如果 可能、我们建议您保持在我们推荐的范围内。 如果不是、我可以告诉您、迟滞通常会降低、但如果您的运行非常接近迟滞、您可能不会看到与温度范围内列出的值有太大差异。 此致、 Owen
1 年多前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 运算放大器缓冲器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 方波是数字信号。 降低电压的最简单方法是使用逻辑电压转换器(例如、TXU0101)或具有可过压输入的简单逻辑缓冲器(例如、
SN74AUP1G17
)。 输出端的负载有多大?
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN74AVCH1T45:SN74AVC1T45/SN74AVCH1T45规格说明
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 上升/下降速率与频率无关;它描述了信号边沿的斜率、而不是边沿之间的间隔。 如果您的信号具有较慢的边沿、则需要使用不同的器件、可能具有施密特触发输入。 对于单向应用、请考虑使用单向电平转换器、如2N7001T、SN74AUP1T34或 TXU0101。 要转换到较低的电压、您还可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、即 SN74AUC1G17/
SN74AUP1G17
/SN74LVC1G17…
1 年多前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN74AUP1G32:输出(Y)异常波形问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 1.是的、这是预期的。 请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件? 2.将施密特触发缓冲器(例如
SN74AUP1G17
)插入慢信号线、或使用具有施密特触发输入的器件、例如 SN74LVC1G97或 SN74HCS32。
1 年多前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN74AUP1G17:动态功率
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好Oba-San, 以上所有器件均包含CPD规范,可用于计算动态功耗。 例如,我从
SN74AUP1G17
中获取了此文件: 在3V且信号为2 kHz时,假设典型负载为30pF,动态功耗将按照以下常见问题解答中的说明计算: [FAQ]如何计算CMOS逻辑器件的功耗或电流消耗? P_T = CPD * Vcc^2 * f_I * N_SW = 4pF *(2V)^2 * 2kHz…
2 年多前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN74LVC1G17:可能的替代方案
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Simeon: 我需要更多详细信息来提供更好的建议。 您的工作电源电压(Vcc)是多少? 您需要多大的驱动强度? 正如我在之前的答复中所述、我们 唯一的其他单通道施密特触发缓冲器是 SN74AUC1G17 (Vcc 范围:0.8至2.7V)和
SN74AUP1G17
(Vcc 范围:0.8至3.6V)。 两者的驱动强度比 SN74LVC1G17低得多。 如果
SN74AUP1G17
或…
1 年多前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN74LVC1G17:输入偏置电流,最大值
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 该值适用于最恶劣的极端温度条件下。 如果您能保证您将保持在50°C左右,则泄漏会低得多。
SN74AUP1G17
的输入泄漏电流要低得多。 但请注意,施密特触发器逻辑门具有非常松散的切换阈值规格。 如果您想要更高的精度,则可能需要使用类似SN74LVC1G123的工具。
1 年多前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN74AUP1G17:关于输入电压
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 感谢您的回答。 现在已经很清楚了。
2 年多前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题