E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 94 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: SN74HC595: 近期在第三方买的芯片失控
nothing nothing
已解决
非常感谢,问题已查明,是因为RCK引脚外置下拉了一个10K电阻所至,去掉就好了,老款芯片不受其影响,买的其它品牌芯片测试发现影响更严重
1 个月前
逻辑
逻辑论坛
RE: SN74HC595: SN74HC595DR
nothing nothing
新做的板子贴的是右面那颗芯片,不能正常控制,换了之前买的芯片后就正常了,反之把新的芯片拆下来换到原来的板子上也不能正常控制 单片机是stm32,72M主频,三个控制端口都是推挽输出,初始高电平输出
1 个月前
逻辑
逻辑论坛
Answered
RE: [参考译文] SN74HC595:SN74HC595DR
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 据我所知、只有隔离器使用多个裸片。
3 个月前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN74HC595:建议模式
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 其实并不是很关键。 但请参阅 SN74HCS595数据表的第11节。
6 个月前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] SN74HC595:OE 为高电平时的意外输出
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1278990/
sn74hc595
-unexpected-output-with-oe-was-high 器件型号:
SN74HC595
客户报告、当他们将 OE 引脚置于高电平状态时、输出信号 QB 意外变为高电平、因为他们在 QB 上添加了下拉电阻器。 您能帮助检查可能的原因吗…
已回答
6 个月前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN74HC595:";G3";和";G4";与标准封装之间的差异
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 这个常见问题解答解释了 E 和 G 以及3和4之间的区别。
8 个月前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] SN74HC595:SN74HC595PWR 性能问题
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Emily: 来与 Clemen 进行回显、您能否将示波器布线和您的原理图布置好、从而帮助探究这个问题。
9 个月前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN74HC595A:HV509交叉
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Abigail: 这些器件功能相似、但规格差异很大。 首先、也是最重要的、
SN74HC595
用于2V 至6V 之间的应用、而竞争对手器件似乎能够处理高达200V 的电压。 如果客户的应用需要6V 以上的电压、则无法使用 HC595。 如果客户在18V 下运行、则可以使用 CD4094B。 值得注意的是、该竞争对手器件的功能与我们的功能不完全匹配。 它们的移位寄存器是16位移位寄存器…
8 个月前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
SN74HC595: SN74HC595 输入是否需要上拉或者下拉电阻
dou min zhou
TI 认为已经解决
Part Number:
SN74HC595
请问
SN74HC595
的输入端连接单片机,是否在芯片输入端需要配置上拉电阻或者下拉电阻,保证单片机在没有输出的情况下数据线电平不会有浮动? 谢谢
11 个月前
逻辑
逻辑论坛
Answered
RE: [参考译文] SN74HC595:/SRCLR 设置时间
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 /SRCLR 清除移位寄存器。 RCLK 将移位寄存器复制到输出寄存器。 如果超出建立时间、移位寄存器可能尚未被清零、即输出可能仍然显示移位寄存器之前的值。 SN 和 CD 器件有相同的要求。 我不是 TI 员工、因此我无法确认或否认
SN74HC595
和 CD74HC595使用了相同的裸片。
1 年多前
逻辑(参考译文帖)
逻辑(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题