Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1 , SN74LVC2G66-Q1 , TCA9517-Q1 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1298158/lsf0204-q1-can-we-use-as-buffer 器件型号: LSF0204-Q1 主题中讨论的其他器件…
Part Number: SN74LVC2G66 hi I want to know the chip SN74LVC2G66QDCURQ1 if the VCC = 0V ( no supply), while the C= 1.8V, the buffer input and output will connect or not? thanks.
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 1.这没问题;开关配置适用于任何低于0.7V 的电压差 2.当 EN 高于 FET 的阈值电压(约为0.7V)时,低电平信号可以通过。
如果您只需要一个开关、最好使用真正的开关、如 SN74LVC2G66。