E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 740 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: AM625: AM625x 片内 M4 处理器有文档参考吗?
Gary Lu
GPIO、UART、SPI和I2C Zhang yubiao 说: M4 内部有
systick
吗 是的,ARM Cortex-M4内核标配了一个
SysTick
,它是一个24位的递减定时器
1 个月前
处理器
处理器论坛
Answered
RE: [参考译文] LP-MSPM0G3507:SysTick 程序的使用
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 是的、
SysTick
是一个递减计数器。 [请参考 TRM (SLAU846A)第3.4.2节、第4段。]
5 个月前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
TMS320F28388D: 网络通信问题
KuiDa Li
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F28388D 我使用使用TI的官方例程,进行网络通信测试。每次发送100个ping,偶尔会出现连接超时,请问这可能是什么原因导致的? 下面代码是CPU1的主程序 //############################################################################# // // FILE: cm_common_config_c28x.c // // TITLE: C28x Common Configurations…
29 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: CC2652R: 如何获取系统Tick
Galaxy Yue
已解决
您好, 滴答周期应在配置文件 (.cfg) 中设置,默认示例中为 10 微秒。 您可以看下FAQ https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1164777/faq-cc2652r-how-to-use-
systick
?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue
3 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
Answered
RE: [参考译文] TMS320F28384S:将连接管理器(CM) RTS 库函数复制到 RAM
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Omer: 我找不到 RPC 寄存器、但返回地址应由链接寄存器(LR)指示。 模式0xFFFFFFF 表示它是异常处理程序的返回值、而最后1表示它是处理程序模式(而不是线程模式)的返回值。 似乎 faultISR()是从另一个异常(
SysTick
?)调用的。 此外,分析调用 faultISR()时的调用堆栈, PC 加载了0xFFFFFFF0 ,这再次提示从另一个异常中调用…
4 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TMS320F28374D:如何通过 USB 以50us 的数据一次传输256个字节的数据?
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 //########################################################################出################################出 // //文件:usb_dev_serial.c // //标题:USB CDC 串行示例的主要例程。 // //########################################################################出################################出…
4 个月前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] ADS8698:在使用上述部件检查模拟输入时(仅获得提供的电压的一半)
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 对于给定通道、在两个输入引脚上测量的相对于接地的电压是多少? 1.25伏 该通道的 ADC 输出是什么? 在 ADC 引脚上获得适当的电压但检测到一半的电压 请提供 以十六进制格式在表9中编程的寄存器设置、以便我们也可以查看这些设置。 /*用户代码开始标头*/ /** * *@文件 : main.c *@简介 :主要节目主体 * *@注意事项 * *版权所有…
4 个月前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSPM0G3507:SysTick 计时器不起作用
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Florin: 它没有在最新版本(五月1.00.01.03版本)中提供、但应在下一个版本(应为七月)中解决。 同时、您可以手动设置该位。 此致、 Luke
10 个月前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: TMS320F2800157: TMS320F2800157
Chris Tang
就和STM32的
systick
一样
8 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: [参考译文] 如何使用 MSP432P401R 上的 Timer_A 来执行正确的延迟系统?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我建议
SysTick
执行此类操作。 这是相当容易实施 Arduino "米利斯"函数: //配置
SysTick
MAP_
SysTick
_enableModule(); // 48M = 1秒、4.8M = 100ms、480000 = 10ms…… MAP_
SysTick
_setPeriod (48000);//每1ms Map_
Systick
_enableInterrupt…
7 个月前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题