E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 46 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: TCAN1043G-Q1: 共模与其它器件选型
Kailyn Chen
您好,关于common choke的选择,主要取决于需要滤除的共模噪声的频率。 对于 CAN, 通常建议使用电感约为100 µH 。 具有这些电感值 的common choke 通常用于 CAN应用并将滤除在 CAN 总线上观察到的噪声频率。 如果需要选择具体型号,建议参考下TDK公司的此类器件。 https://www.tdk.com/en/index.html
4 个月前
接口
接口论坛
Answered
RE: [参考译文] TCAN1043G-Q1:ISO 16845-2
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Guilherme, 该帖子附有报告。 未具体引用
TCAN1043G-Q1
、但 TCAN1043-Q1器件型号涵盖了适用于此合规性测试的所有型号。 如果您有任何其他问题、敬请告知。 e2e.ti.com/.../P17_5F00_0306_5F00_020_5F00_IOPT_2D00_FD_5F00_TCAN1043_5F00_report00.pdf 此致、 埃里克…
5 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCAN1043G-Q1:CANFD 时序参数
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Zehui: 我看不到您附加的图像。 请使用"插入->图像"功能共享图像。 ISO 11898-2物理层可以标准定义传播延迟和位宽的时序要求。 TI 在数据表的"时序特性"部分提供了这两个参数。 该数据表还包含其他时序参数、例如 ISO 标准不要求的差分上升/下降时间。 这些参数会提供额外的信息、可用于了解器件在典型网络中的行为方式…
9 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCAN1043G-Q1:查询 TCAN1043GDMTRQ1唤醒时间
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 王磊 1.这是否意味着 TCAN1043GDMTRQ1 在正常模式下可承受±30V 的 GND 漂移、 在睡眠模式下可承受±12V 的 GND 漂移? 共模电压和 GND 漂移是两个单独但相关的特性。 当 CAN 总线处于隐性状态时、共模电压约为 VCC/2、即2.5V。 可能会出现接地漂移、例如2V。 如果接地漂移为2V、这意味着共模将提升到4.5V。 /-30V 或+/-12V…
11 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] TCAN1043G-Q1:CAN 收发器处于睡眠模式时 CANH 和 CANL 的电压是多少?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226246/
tcan1043g-q1
-what-is-the-voltage-of-canh-and-canl-when-the-can-transceiver-is-in-sleep-mode 器件型号:
TCAN1043G-Q1
您好…
已回答
11 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCAN1043G-Q1:共模电压和 GND 漂移
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Wang、 共模范围规范描述了 CAN 接收器的工作范围。 可以将其视为维护功能和数据表规格的收发器的建议范围。 这通常是所关注的地面漂移问题、因为系统在存在地面漂移的情况下应继续运行。 相比之下、绝对最大规格描述了收发器能够承受但不一定运行的条件。 如果条件超出建议范围(共模范围)、例如32V 共模、我们将无法再保证数据表规格、接收器也可能无法正常工作。 但是、由于未违反绝对最大规格…
11 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TCAN1043G-Q1:TCAN1043G 失效
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Imelda: 关于该器件所报告故障的性质、您是否有任何其他信息? 如果是通信故障、是否无法发送数据? 是否可以接收数据? 发生故障的设备是否会阻止未发生故障的节点之间的通信? 最好让客户提供故障示例或波形、当系统在驱动 TXD 引脚上的数据时、展示 CAN 和 RXD 引脚的行为。 我注意到、原理图仅显示了收发器的电源和数字无源器件。 CAN 总线上的部件原理图是否可用…
11 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] TCAN1043G-Q1:TCAN1043G-Q1是否仍可供客户使用?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211735/
tcan1043g-q1
-is-
tcan1043g-q1
-still-available-for-customer 器件型号:
TCAN1043G-Q1
大家好、团队成员 希望您做得好! 我的客户希望 在其新项目中使用我们的…
已回答
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCAN1043G-Q1:输入电容
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Dongba: ISO11898-2:2016的当前版本不包含输入电容要求。 较旧版本的测量方法确实包含一些错误。 OEM 之间尚未就测量引脚电容的正确方法达成共识、但我将通过电子邮件共享一份文档、其中介绍了我们在 TI 的常用方法。 此致、 Eric Schott
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCAN1043G-Q1:接地输入电容测量设置和过程
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 东宝 CANH 和 CANL 引脚比简单的接地电容更复杂。 此外、有泄漏电流流入/流出引脚、并且两个引脚都有有效偏置至 VCC/2。 我建议的一种方法是首先使用串联电阻器来测量流入 CANH 的泄漏电流。 这可 kΩ 测量电阻器(即 kΩ Ω 或5k Ω )上的压降来实现。 在使用放电曲线确定电容时、需要考虑该电阻、否则您将低估电阻、从而导致高估电容。 确定此电阻因数后、我建议将…
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题