E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 76 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TCAN4551-Q1: 原理图审查
YANG BOHAN
Part Number:
TCAN4551-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550 CAN.pdf 1、麻烦查看下原理图是否正确 2、PIN-12输入IO为3V3电平,此引脚部分是否正确,我查看TCAN4550 EVM资料,不明白此PIN的分压原理是为什么,因为他已经有一个Nmos来控制,就不用分压了。 3、如果可以的话,麻烦看看CAN总线的终端电阻这部分的开关是否运用合理,希望通过软件配置来控制终端电阻时候连接。
26 天前
接口
接口论坛
Answered
RE: TCAN4551-Q1: 请问芯片支持的CAN FD的最高速率到底是8Mbps,还是5Mbps?
Amy Luo
已解决
您好, 该设备支持的最高速率是8 Mbps。上面提到的 5 Mbps 是ISO 11898 -2物理层标准中定义的最大数据速率。虽然 8Mbps 时序参数未通过ISO标准,但TCAN4551可以以此速率工作。因此如果客户的应用需要更快的速度,并且可以脱离现有的11898 -2物理层定义,则可以使用这种更高的操作速度。另外注意系统可实现的最大速率是由整个网络的工作条件决定的,而不是取决于 TCAN4551这一个器件。
3 个月前
接口
接口论坛
Answered
RE: [参考译文] TCAN4551-Q1:测试模式下的状态清晰度
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 这似乎是一种方式。 我能够在我的板上验证这一点。 谢谢!
4 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] TCAN4551-Q1:取消 SCLK 引脚上的弱上拉
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294204/
tcan4551-q1
-cancel-weak-pull-up-at-sclk-pin 器件型号:
TCAN4551-Q1
您好、团队成员: 根据数据表、SCLK 引脚上有弱上拉电阻。 但是、我希望在 CPU 启动时 SCLK…
已回答
5 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCAN4551-Q1:将 nCS 下拉至 GND
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Kei: 否、遗憾的是、这将出于2个原因导致 TCAN4550无法进行有效的 SPI 通信。 首先、对于错误检查、
TCAN4551-Q1
会计算 NCS 信号转换之间的 SPI 时钟周期数、以确保读取/写入事务具有正确的时钟周期数。 如果时钟周期数量不正确、它将报告 SPI 错误并丢弃任何 SPI 写入数据。 其次、TCAN4550将在 NCS 转换为低电平后立即在所有…
5 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCAN4551-Q1:卡在睡眠模式
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Pingan: 不客气、我很高兴能为您提供帮助。 此致、 乔纳森
5 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TCAN4551-Q1:Linux 驱动程序-主线
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Andreas: TCAN4x5x Linux 驱动程序是主线内核的一部分。 此致、 乔纳森
4 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCAN4551-Q1:有关 TCAN4551-Q1的两个问题(为什么待机模式时间为4分钟、由于噪声而不是 WUP 唤醒)
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Byunghee: 感谢您向 E2E 提出问题。 1. 为什么在设计阶段设置了4分钟的待机模式? TCAN4551具有失效防护功能、可在器件处于待机模式~4分钟后自动将其置于睡眠模式。 由于待机模式设计为过渡模式、允许 MCU 在系统处于睡眠状态后启动、 假定如果收发器保持在此状态这么长的时间、则某种故障阻止了 MCU 将器件移至其他模式。 因此、收发器将进入最低功耗状态…
7 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TCAN4551-Q1:关于 TCAN4551-Q1的两个问题。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 1. 我可以在收发器的唤醒源中禁用通过 WUP 唤醒吗? 可以禁用 WAKE 引脚、以防止通过 WAKE 引脚进行本地唤醒(LWU)、但无法禁用唤醒模式(WUP)。 2. 我可以在失效防护功能中将定时器在待机模式下运行的时间从4分钟调整到另一次吗? 否、4分钟计时器值不能配置为不同的时间值。 此致、 乔纳森
9 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
RE: TCAN4551-Q1: 芯片的应用问题
Kailyn Chen
Tonyx.wu 说: :如果用1.8V的IO电压,就不能用晶体对么? 是的,如果1.8V IO电压,则不能使用crystal来提供时钟。 这是因为3.3V 或5V 的 VIO 电压时、TCAN4550和 TCAN4551这两款都支持crystal提供时钟源。TCAN4551是 TCAN4550的简化功能版,也经过修改以支持1.8V 的数字接口电平。 内部时钟电路和数字电路都是使用VIO供电,所以当1.8Vio供电时,内部时钟电路没有足够的电压来正常工作,必须将外部单端时钟信号用于时钟源。 此外部时钟源应直接输入…
9 个月前
接口
接口论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题