E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 1,269 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TDC1000: TDC1000适用于高精度空气测量的情况吗?
huahui li
Part Number:
TDC1000
您好!我用
TDC1000
作为超声波模拟前端,用TDC72000来计时,超声波频率203KHz,
TDC1000
的时钟输入是13MHz,用于空气流速测量,两个超声波探头距离是50mm,在空气封闭的状态(空气没有流动)下,多次测量TOF的波动是30纳秒左右,这正常吗?理想状态下这个波动应高要越小越好。如何减小静态波动?最好能到皮秒级。
1 个月前
传感器
传感器论坛
RE: TDC1000: TDC1000's advantages and special points
Amy Luo
您好,
TDC1000
是 超声波感应模拟前端,它还需要加主控端或时间测量芯片测量时间,它的测量分辨率取决于传感器: 超声波传感基础知识 (Rev. D) ,更多信息见: [FAQ]
TDC1000
: Everything You Need to Know for Ultrasonic ToF (Liquid-Coupled) [Collateral, Tools, Designs, FAQ] 优点应该是测量 时效性高,能及时检测到液位变化,另一个是安装方便。 看下面 FDC1004液位参考设计,分辨率可以小于1mm…
3 个月前
传感器
传感器论坛
RE: TDC1000-C2000EVM: 关于TDC1000-C2000EVM的上位机有没有更详细的使用说明?
Amy Luo
您好, 除了下面链接文档,应该没有其他说明文档了:
TDC1000
-C2000EVM User’s Guide
8 个月前
传感器
传感器论坛
TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC可以用来测量液位高度吗
?? ?
TI 认为已经解决
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC ,
TDC1000
, TDC7200 你们好,请问TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC这种方案可以用来测量液位高度吗
5 个月前
传感器
传感器论坛
RE: TDC1000-C2000EVM: TDC1000-C2000EVM
Amy Luo
您好, 原始问题中有在 E2E上咨询的相同问题,由于今天E2E英文论坛维护不能查看,下周E2E英文论坛应该可以正常使用了,建议您先看下E2E论坛的回复是否对您有帮助?
8 个月前
传感器
传感器论坛
Answered
RE: [参考译文] TDC1000:为传感器配置 TDC1000-C2000 EVM
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Sahaj、 光束扩散主要与换能器相关。 不同的制造商提供不同的 FOV 角度。 有几种其他方法可以为您的应用增大覆盖范围: 1.频率较高的信号衰减得更快,因此频率较低的传感器将承载更多的能量,帮助信号进一步传输 2.换能器的激励电压需要大幅提高,以提供更大的信号,达到您的7英尺至8英尺的要求。
TDC1000
只能在换能器上生成5V 激励、但我们提供的参考设计可以帮助您达到更远的距离…
9 个月前
传感器(参考译文帖)
传感器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TDC1000-C2000EVM:压电式冰监测
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Gautier、 谢谢您提出这个问题、同样请注意如果您有关于本主题中所列器件以外的其他器件的问题、我们通常建议创建新帖子、以帮助其他用户更轻松地找到问题的解决方案。 对于 VDRV RDY 错误、您是否已更改 VDRV_CTRL 寄存器中 VDRV_HI_Z 的状态? 如果 VDRV 处于高阻态、它将显示为错误、因为在此配置中将禁用 VDRV 的内部稳压器。 如果您不使用外部电源…
10 个月前
传感器(参考译文帖)
传感器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TDC1000-C2000EVM:帮助配置评估板。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Divraj, 在 EVM 上、电压是固定的、因为它使用 USB VBUS 为器件供电。 GUI 或器件中的任何配置都不会改变此电压、它必须在硬件中进行更改。 您可以确认进入您的器件的电压实际上是否接近5V、您可以检查 TP17 DUT_VDD、如果您探测此引脚、您可以确定我们为器件供电的是什么。 或许可以使用示波器和万用表检查该引脚、以防探头发生衰减。 根据您在上面的捕获结果…
10 个月前
传感器(参考译文帖)
传感器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TDC1000:TDC1000 -如何使用温度传感器输入?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Brent: 感谢您在传感器论坛发帖! 温度传感器结果不用于
TDC1000
上的任何形式的补偿。 这些温度数据可简单地用于纳入计算中、或者在需要进行温度测量的情况下用作系统的反馈。 请注意、如果要进行流量测量、
TDC1000
不是建议用于超声波流量的器件、此空间中推荐的器件是 MSP430FR6043。 此致! 艾萨克
11 个月前
传感器(参考译文帖)
传感器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TDC1000:TDC1000无法通过 T0值扩展检测窗口
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Chao: 很高兴知道屏幕截图不正确。 我只是想确保您的配置正确无误。 通过
TDC1000
数据表计算得出,使用16MHz 时钟 CLOCKIN_如果将 DIV 设置为2,则可监控的窗口时间为1121us 而不是560us。 正确、如上所述、您可以使用内部时钟分频器(CLOCKIN_DIV)将16MHz 时钟除以2、以生成8MHz 时钟并获得1121us 侦听窗口。…
11 个月前
传感器(参考译文帖)
传感器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题