E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 7 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] XTR117:DAC16通道 XTR117或 XTR116信号连接。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Wasim、 以下博客文章- 设计输入隔离式2线传感器变送器(第5部分)详细讨论了此主题 。 在精密实验室系列的下一个视频中、还对输入隔离进行了一些讨论、包括在实现和理论/理由方面、大约9:40 - 基本设计注意 事项。 ISO7330是一种非常简单的实现方法、但根据您的具体需求、有几种不同的选项。
TIDA-00189
和 TIDA-00167 探索一些更复杂的方法。 您的电路需要4mA…
2 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] 正在寻找8/10/16通道热电偶数字转换器
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Lakshminarayana、 我明白了。 我刚刚查看了 MAX6675的数据表。 它看起来确实实现了冷端补偿算法、但似乎只实现了热电偶输出的直线近似。 由于该器件仅提供12位性能、因此它们可能无法使用多项式或查找表实施适当的线性化算法。 如果您在网络中搜索、您将找到许多材料、这些材料解释了如何精确测量热电偶。 也许您从我之前提到的应用手册开始: 《热电偶测量基本指南…
4 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430F449:使用 PT500电阻温度计测量温度
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 HELO Sergei、 您是否见过我们的参考设计门户? 我们有很多涉及 RTD 的 TI Designs /参考设计。 您可以参考这些设计、以更深入地了解如何实现您的目标。 我相信其中一些设计涉及 MSP430 (不一定是 MSP430F449),因为它们具有不同的容量。 您可能需要进一步搜索、以便对所需内容进行微调。 话虽如此、这些设计中的大多数都应该为您提供有关如何测量…
5 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS60402:https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2015/03/10/2-wire-4-20ma-sensor-transmitters-background-and-common-issues-part-5
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 此外、您可能会发现附加的 TI 参考设计很有用、它采用了非常相似的电路: www.ti.com/.../
TIDA-00189
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADS1220:热电偶和RTD信号发送器设计有问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Mahmoud: 让我们先讨论RTD电路。 首先,您需要完成电流路径,因此R7 (参考电阻器)需要连接到AGND。 要限制错误,您需要拆下R11和R12 (TC偏置电阻器),并更改R3和R4的电阻器值。 即使流经R11和R12的电流很小,它们也会增加漂移和泄漏路径。 R3和R4需要较低值的原因是基于IDAC操作合规性的总压降。 IDAC 输出至AVSS的最大压降为AVDD…
6 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
【分享】MSP430 TI Design
kqian0327
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00095 , TIDA-00188 ,
TIDA-00189
, TIDA-00165 , TIDM-TIA , TIDA-00215 , TIDA-00250 , TIDA-00121 , TIDM-FRAM-THERMOSTAT , TIDA-00218 , TIDA-00220 , ENERGYTRACE , TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC , TIDM-LPBP-CAPTOUCH , TIDA-00206 , TIDM…
9 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
[TI Design] - MSP430相关的Total Solution参考设计 - 大力推荐!
Lina Lian
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BPM , TIDA-00301 , TIDM-EKG-HRM , TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI , TIDC-3PHMTR-WIFIXR , TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 , TIDM-AUX-MODULE , TIDM-3OUTSMTSTRP , TIDA-00230 , TIDM-RF-SENSORNODE , TIDA-00217 , TIDM-DYNAMICNFCTAG , TIDM-BATTERY…
9 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题