E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 11 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] ISOW1044:总线故障大于数据表中的指定最大值
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Jacob: 感谢您的联系。 如果要求±80V 用于持续数十 μ s 或小于 µs μ s 的瞬变、防止此类瞬变的最佳方法是使用 TVS 二极管。 TVS 二极管能够很好地将瞬态钳位至其设计目标的钳位电压。 请参阅下面的文档、其中说明了如何选择 TVS 二极管来保护 CAN 总线。 如何设计具有适当总线保护功能的隔离式 CAN 系统 我还在下面分享了一个参考设计…
9 个月前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO1050:芯片)ISO1050(脉冲电压?时是否存在损坏风险
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好, 宋文浩 , ISO1050器件可能能够承受87V 的电压20ns、但3kA 的雷击电流对于器件来说有点过高。 必须使用必要的保护元件来实现总线保护。 请浏览
TIDA-00629
参考设计、了解 CAN IEC ESD 和浪涌保护、以获得必要的组件等级。 谢谢 Vikas J
11 个月前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN55HVD233-SEP:SN55HVD233-SEP
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Rajan、 [引用 userid="334728" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183084/sn55hvd233-sep-sn55hvd233-sep/4456192 #4456192]\n 您能否确认最大值 SN55HVD233-SEP 的引线宽度 为0.51mm?[/引述] 是的、这适用于采用8引脚…
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO1044:在数字隔离器中,何时使用电容隔离技术代替磁隔离技术?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Mauro, 欢迎参加 TI E2E 论坛!! 感谢您对 ISO1044的关注,感谢您通过许多技术文档了解 TI 隔离技术和器件。 感谢您对学习的兴趣和努力。 关于您的问题,请允许我先回答单个问题,然后我将在最后回答标题中的问题 [引用 userid="513019" url="~ë/support/isolation - group/isolation /f/isolation…
2 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] SN65HVD252:CS0700122 -故障分析未解决。
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Muhammad, 根据您的描述和测试中提供的波形,CAN 驱动器似乎已部分损坏,不再能够驱动主导(逻辑0)状态。 由于现场发生了此损坏,因此此故障很可能是由于设备的电气过压超过了其最大指定容差。 我怀疑,如果我们要退回此设备进行故障分析,我们只能确认情况是否属实。 如果没有次要的疑似故障模式,我认为我们不会从该过程中获得太多的知识。 为了从系统层面解决这个问题,我建议考虑使用…
2 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO1050:设计指南
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Brian、 感谢您的联系。 与大多数隔离式 CAN 收发器一样、ISO1050不需要太多外部组件即可连接到具有多个节点的 CAN 网络。 它所需的只是在其输入和输出电源引脚上推荐使用去耦电容器。 从整个 CAN 网络的角度来看、端接是一项要求、需要相应地加以注意。 由于器件正常运行主要只需两个去耦电容器、因此即使布局指南也相当简单。 需要将分频器放置在尽可能靠近器件 VCC…
2 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO1044DEVM:输出电容器的使用
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Ann: 感谢您的联系。 共模扼流圈和 CAN 总线电容器(共模和差分电容器)均用于 EMI 噪声滤波。 它们可有效减少器件的发射、并可抑制影响 ISO1044的外部噪声。 还有其他方法可实现此类滤波/噪声抑制、例如使用 TVS 二极管、MOV、GDT 等。 所需的实际组件取决于所需执行的 EMI 测试及其通过要求的级别。 请在下面找到一个 CAN 参考设计、该设计实现了针对…
3 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO1042:CANH 波形骤降或升
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Howard: 感谢您在 E2E 上发布问题。 CANH-CANL 波形中的微小跳变似乎是由反射引起的。 为了确定反射源、我建议每次移除以下一个组件并测量波形。 气体放电管 PTC (您必须连接信号) 晶闸管 CMC 您还可以参考以下参考设计、了解 TI 推荐的使用 ISO1042 (同侧)或 TCAN1042实现 IEC 61000 ESD、EFT…
3 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DRV8873-Q1:EMC
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Mark、您好! 我没有专门的 DRV8873方面的专业知识、但总的来说、在尝试防止 ESD/EFT/浪涌时、我会首先评估 TVS 二极管。 这通常是最简单、最便宜的解决方案、但在某些级别、保护是有限的(遗憾的是、我不确定 EN 60730要求的抗扰度是多少)。 以下是一些指南、用于了解不同的 TVS 参数以及如何将它们与应用需求进行比较: e2e.ti.com/...…
5 年多前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 有关 TCAN1051的问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 TDD、 是的、您的计算是正确的。 不过、请注意、要计算可能的最大电流、还必须使用最大电压。 在这种情况下、电压为3V。50 Ω 负载上的3V 电压对应于60mA 的电流。 我们已根据 IEC 61000-4-6要求对该器件进行了测试(JIS C 61000-4-6是基于此标准的日本标准)、并且无需其他组件即可通过测试。 您可以在此主题中找到结果: e2e.ti.com…
5 年多前
传感器(参考译文帖)
传感器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题