E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 7 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: TMS320F280049: 关于PWM换相被不知名中断干扰的问题
Yale Li 李耀先
已解决
1. 我们的电动工具的参考设计基本上都是基于MSP系列MCU的,无论是新推出的MSPM0还是之前的MSP430: zhcacc5a_使用低成本 MSPM0 MCU 在无线电动工具和园艺工具中实现可扩展性 (Rev. A) zhcacb8a_使用 MSPM0 MCU 设计基于梯形的 BLDC 电机控制器 (Rev. A) zhcaak2a_MSP430 + DRV83xx 电动工具选型指南 (Rev. A) https://www.ti.com.cn/tool/cn/
TIDA-00771
https…
2 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: [参考译文] DRV8305-Q1:电流感应放大器驱动能力
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Ueli、 DRV8305-Q1 SOx 引脚的短路电流限制为20mA (典型值)。 我们通常建议以5mA 峰值或更低的电流运行。 由于紫色线(感应放大器输出)立即达到目标值、因此看起来不像 SOx 输出受到电流限制。 电路中的 R205将限制上升时间、而 I_SENSE 上的附加电容(添加的元件、寄生电路板电容或 ADC 输入)将影响此电路的实际 RC 时间常数。 为了实现所见效果…
3 年多前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
关于电机产品选型
萌哒兽
已解决
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305 ,
TIDA-00771
, MOTORWARE , LAUNCHXL-F28069M , BOOSTXL-DRV8305EVM 你好! 电机信息:BLDC有传感器,转速:90 000rpm,一极对,最大输出功率250W,对于这种高转速的电机应该选择哪种方案呢? 之所以问这个问题,是因为前面尝试过
TIDA-00771
(即MSP430+DRV8305)方案,但是MSP430处理速度似乎无法满足要求,因为这个电机电频率是1500Hz的…
已回答
4 年多前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
MSP430G2553在线仿真无法读取寄存器值
萌哒兽
已解决
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553 ,
TIDA-00771
你好! 我在使用MSP430G2553这款MCU进行在线仿真的时候,(仿真器:MSP430-FET430UIF,软件开发平台:CCS V9.2.0.00013 )出现了这个错误: unknown Could not read 0x020A: execution state prevented access。如图: 硬件连接如图: 请问一下这个问题是硬件的问题还是CCS配置的问题…
已回答
4 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
Answered
RE: [参考译文] TIDA-00771:需要原理图和布局文件
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 徐您好、 抱歉、我们只有正式版本
TIDA-00771
的光绘文件和汇编文件。 但您可以从 TIDA-00772找到 CAD 文件。 除了不同的功率级别外、它们几乎相同。 B.R
4 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430FR5994:BOOSTXL-DRV8305EVM的SPI配置,使用MSP430 8位模式
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Alexey, 我在DRV8305数据表中看不到MSP430FR5994无法满足的任何规格。 Tida-0.0645万和TIDA-0.0771万甚至使用MSP430G2553和DRV8305。 请张贴SPI通信线路的逻辑分析仪或示波器屏幕截图。 确保使用正确的时钟极性(UCCKPL =0)和相位(UCCKPH =0)。 此致, Ryan
6 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP-EXP430G2:MSP-EXP4302G2
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 BOOSTXL-DRV8301设计用于LaunchPad XL (其中MSP-EXP430G2不是),我所知道的MSP430器件没有MOTORWARE支持,可能只有一些与MSP430FR5739相关的初步工作。 但是,有多种TI设计使用DRV83xx和MSP430G2 (TIDA-0.0735万,TIDA-0.0827万,TIDA-0.0645万,TIDA-0.0772万,TIDA…
7 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题