E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 4 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TRF370417:如何将 DAC38RF83 (电压输出)连接到 TRF370417。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 波特: 查看此专门讨论如何将 DAC38RF8x 连接到 TRF3704调制 器的 TI 参考设计:www.ti.com/.../
TIDA-01435
。 DAC 和调制器的共模电压几乎相同(1.8/1.7V)、因此可以直接使用方法。 -RJH
4 年多前
射频与微波(参考译文帖)
射频与微波(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DAC38RF82:双路 DAC、可产生2GHz 的 IBW
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Rikus: 是的、这是可能的。 您可以将双 DAC 配置为作为独立的 I 和 Q 通道运行、每个通道的带宽为1GHz、适用于2GHz (毫米波)射频带宽组合。 您仍然可以使用数字 I/Q 输入为每个通道进行组合。 查看讨论此应用的以下 TI 参考设计: www.ti.com/.../
tida-01435
。 -RJH
5 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82EVM 是否支持两个 DAC#39交错?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 否 芯片上没有用于控制交错内部时钟相位的机制。 您可以将 DAC 配置为、并将 I/Q 输出配置为外部调制器、以使带宽能力加倍。 查看有关该主题的 TI 参考设计: www.ti.com/.../
tida-01435
。 -RJH
5 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] DAC38RF82EVM:使用 DualDAC 模式生成宽带 IQ 基带信号时出现问题
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Saad: 工作中有一个 TI 设计使用 DAC38RF82作为 I/Q 源来支持非常宽的带宽信号。 TI 参考设计编号为
TIDA-01435
。 此设计目前尚未发布、截至2017年7月10日、但将在几周内发布。 我在此附上一份初步版本供你参考。 这可能有助于您为基带 I/Q 操作设置器件。 -RJH e2e.ti.com/.../High-Bandwidth-Zero_2D00_IF…
6 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题