• TIDA-080003问题

    Hi,kevin 1、我在使用 TIDA-080003 时发现GUI查询到的DMD信息是 DLP3010 ,请问实际是 DLP3010 还是DLP3010LC? 2、GUI查询到的firmware版本是7.3.2,但是在官网下载页面看到的版本是8.0.0,请确认 TIDA-080003 中的初始固件版本对不对,是否需要再升级?
  • RE: 已经打开了DLPC3010驱动板电源,但是GUI界面右下角依然显示Powered Off?

    Dear,Kavin: 采用的是Cypress的USB转I2C芯片,有按照Cypress芯片配置I2C接口,因为光机厂用Composer可以通信,说明I2C应该没有问题。控制Projon开机的我采用了是按键,所以没有加入MCU。Cypress的USB转I2C的电路与 TIDA-080003 不一样的地方如下: 以上打红×的地方,我没有使用。是不是与GUI通信,是要有一个控制什么的呢? 但光机厂的Composer用这个电路是可以正常通信,发指令控制光机。这里我真的很迷惑。 ...
  • RE: DLP3010LC EVM的internal pattern mode无法运行

    Kevin,您好。 做板子参考的是TI官方的demo: TIDA-080003 _ DLP3010EVM-LC _DisplayBoard_SCH_RevB,使用的是 DLPC3478 +DLP3010LC+ DLPA2005 。 相比参考设计改了如下两点: 1. 将MainBoard上的Cy7c65215加了进来。 2. 将连接DMD的座子J1(AXT550124)上的SPIO接口去掉了。 //请问这个spi是接了什么?dmd的温度传感器吗? PS:现在是投影一段时间就停止了,并且这个投影停止后可以肉眼可以看到DMD的图案还在...
  • DLP3010LC使用Internal Pattern Mode一个pattern set里面的每个pattern可以单独设置led吗

    好。我司新项目使用的是新DMD: DLP3010LC 做板子参考的是TI官方的demo: TIDA - 080003 _ DLP3010EVM-LC _DisplayBoard_SCH_RevB,使用的
  • DLPC3478的HOST_IRQ信号上电后一直为高无法初使化

    好。我司新项目使用的是新DMD: DLP3010LC 做板子参考的是TI官方的demo: TIDA - 080003 _ DLP3010EVM-LC _DisplayBoard_SCH_RevB,使用的
  • DLP3010LC投影trig out 2曝光时间不对

    Hi. 我司新项目使用的是新DMD: DLP3010LC 做板子参考的是TI官方的demo: TIDA-080003 _ DLP3010EVM-LC _DisplayBoard_SCH_RevB,使用的是 DLPC3478 + DLP3010 LC+ DLPA2005 。 未使用MSP430,只把mainboard上的CY7C65215与官方GUI进行通信控制加了进来。 目前的问题是:我在用TI官方的GUI 2.2.0.6进行internal patterns 进行设置好pattern...
  • DLP3010evm-lc的默认固件splash screen图案是什么?

    好。我司新项目使用的是新DMD: DLP3010LC 做板子参考的是TI官方的demo: TIDA - 080003 _ DLP3010EVM-LC _DisplayBoard_SCH_RevB,使用的