E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 8 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1312R1:将 LAUNCHXL-CC1312R1连接到 SA13X0软件
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 否 该固件只是为 CC13x0编写的(请参阅 https://www.ti.com/tool/
TIDC-01004
)。 CC1312R 和 CC1310相似、但针对给定目标编译了映像、因此该映像不会在其他目标上运行
3 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LAUNCHXL-CC1350:LAUNCHXL-CC1350:双频带射频谱分析仪参考设计 TIDC-01004
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 姆斯利瓦、您好! 430BOOST-SHARP96与 BOOSTXL-SHARP128引脚兼容。 该软件也应兼容。
4 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TIDC-01004:ESP -现在的协议频谱分析仪
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的涛: 请参阅设计文档中注明的支持频率范围。 SA13x0支持的频率范围: 431 - 527 MHz 861 - 1054 MHz 2152 - 2635 MHz 该设计并非专门用于 Wi-Fi 收发器、我们不会检查与 ESP32器件的兼容性。 此致、 本·M
4 年多前
其他无线技术(参考译文帖)
其他无线技术(参考译文帖)(Read Only)
RE: 请教:Z-Stack3.0.2 ZNP的应用
WSP
您好!首先感谢您的回复和帮助! 您好,终端我后来调整了一下,循环开关测试几千次基本不存在终端频繁掉线和死机了,只有偶尔掉线,但看门狗能马上恢复,现在有以下几个问题请教,请帮指导一下: 1、加了软件看门狗可行的情况下,是不就不用考虑外加硬件看门狗芯片了吧? 2、加了看门狗后,代码烧写完,上电之后终端一直自动复位,入网后没问题,但是入网操作就比较费劲,该怎么修改或有什么解决办法么? 3、后续我可能要测试射频天线部分,但是没有专业频谱分析仪,只有一台示波器,我在官网看到“双频带射频频谱分析仪参考设计TIDC…
3 年多前
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 论坛
Answered
RE: [参考译文] MSP-SA430-SUB1GHZ 软件
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您也可以使用 CC1310 Launchpad 执行相同的操作: www.ti.com/.../
TIDC-01004
4 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP-SA430-SUB1GHZ:使用 SA430加上一个用于工厂测试的脚本
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 从 e2e.ti.com/.../651412上可以看到 、这是一款我们提供有限文档的产品。 您是否浏览 过 www.ti.com/.../
TIDC-01004
、了解您是否能够使用相同的功能。 此主题也可能有用: e2e.ti.com/.../764513
5 年多前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP-SA430-SUB1GHZ:支持 SmartRF Studio
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 马克 这是一个很好的发现、这绝对是错误的、我已经要求 Web 团队修复链接。 在平均时间内、我们刚刚发布了频谱分析仪的更新版本、该版本可直接与 CC13x0 LaunchPAD 配合使用、无需执行任何修改。 这是 TI 参考设计与软件的链接。 www.ti.com/.../
tidc-01004
此致、 /TA
5 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CCS/CC1310:CC1310设计电路板的工作射频确定[非 LaunchPad]
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Gaurav、 我们在生产流程中测试 CC1310LP、并且我们最近发布了用于 CC1310LP 的频谱分析仪软件、以下链接。 此致、 /TA
5 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题