Part Number: DLPC350 Other Parts Discussed in Thread: DLP4500
原因:DLP4500方案(DLPC350ZFF),由于 M29DW128GL70N停产买不到料,更换为 MT28EW128ABA1LJS-0SIT
问题:使用JTAG flash programmer烧录bootloader后,显示烧录成功,但无法启动,连接USB不成功。
请教下是否需要bootloader对此flash进行适配?还有其他问题导致? MT28EW128ABA1LJS…
Part Number: DAC60096 我最近在使用TI的一款DAC 60096EVM评估板进行相关实验,这款评估板通过SDM-USB-DIG与计算机之间建立通信。现在我在一台计算机上接入了两个DAC60096EVM评估板,每个SDM-USB-DIG在连接到计算机上时会有一个COM端口,我计划使用不同的COM端口来分别对两块评估板进行通信操作。但是在实际实验中出现了一些问题:当我使用python调用DAC60096EVM.exe并成功与第一块评估板进行数据通信之后,又使用python代码将DAC60096EVM…
Other Parts Discussed in Thread: MSP430USBDEVPACK 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1304546/msp430f5529…
Part Number: BQ4050 Hi
我们在使用贵司BQ4050做便携式储能项目时,低温放电SOC会大幅度跳变,并且用 CEDV 算法电量计计算出来的CEDV 参数不太适用。因为依据报告显示使用CEDV参数后常温和高温下SOC精度会受比较大的影响,所以为了常温和高温情况下的SOC不受影响我司目前的SOC算法没有开启CEDV功能。然而,这样导致低温的时候SOC跳变的很厉害,所以请问贵司针对BQ4050方案的低温放电SOC大幅度跳变的问题还有什么解决方法和意见吗?期待你们能抽时间帮我们分析解决这个一直困扰我们的问题…
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633 , TIDM-1021 , CAPTIVATE-BSWP , MSP430F5528 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller…
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1304909/tms320f28388d-serial-flash-pro…
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我将 CCS 加载到笔记本电脑1上、并且能够 与 MCU 电路板进行通信、其中4个 LED 会闪烁、在刷写固件时会亮起和熄灭。 当被插入 USB 时、此器件在器件管理器中显示为 COM 5。