E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 4 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] CC2640:用于电容式触控的 CC2640和 IEC 61000-4-6
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好、 您能告诉我、电容式触控操作的原理是否与 MSP430相同? 如果是、我认为它可以像这里那样实现 谢谢!
4 年多前
Bluetooth®︎(参考译文帖)
Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
抗噪声电容触控 HMI 参考设计
gaoyang9992006
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633 ,
TIDM-CAPTOUCHEMCREF
, UCC28910 , MSP430F5529 描述 抗噪电容式触控 HMI 设计 (
TIDM-CAPTOUCHEMCREF
) 是用于实现抗噪电容式触控人机界面 (HMI) 的参考设计。它集成了 TI 采用高性能 CapTIvate™ 触控技术的 MSP430FR2633 微控制器 (MCU) 和 TPS7A4533 线性稳压器以及 UCC28910 反激式开关。此参考设计展示了如何通过采用包含硬件设计技术…
6 年多前
其他微控制器
其他微控制器论坛
Answered
RE: [参考译文] MSP430FR2633:CapTIvate MCU–手机演示板- 3V RMS IEC 61000-4-6抗噪性能
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Michael、 您看到触摸滑块触发其中一个按钮的行为是由于按钮和滑块共用 RX 引脚。 当您触摸一个传感器时、会将噪声耦合到 RX 中。 由于 RX 是共享的、所有具有该 RX 的传感器都会看到该噪声。 这就是您遇到提到的"串扰"行为的原因。 CapTIvate 电话演示板不是传导抗噪测试的理想配置。 原因如下: 1。CAPTIVATE-FR2633…
5 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430FR2533:辐射抗扰互电容传感器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Tom,您好! 感谢您对MSP430FR2533器件进行评估。 首先,让我澄清一下您是测试传导抗扰性还是辐射抗扰性。 您在帖子中提到辐射抗扰性,但应力水平(3Vrms,10Vrms)是传导抗扰性应力水平规格。 传导抗扰性应力水平通常以RMS伏特为单位,而辐射抗扰性测试则以电场强度(每米伏特)为单位。 通常对于电容感应接口而言,通过测试的难度较大的是线路供电应用的传导抗扰性。 …
7 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题