E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 11 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: [参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:使用 TM4C1294NCPDT 与 TFT 显示屏(k430wqc-v3-ff)进行通信
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您是否有机会浏览 ssd1963数据表? 我对它进行了快速了解、它需要一个与6800或8080兼容的 MCU 接口。 TM4C1294CPDT 有一个 EPI 接口。 但是、在主机总线模式描述中、它没有特别提到6800和8080模式。 您可能需要查看 EPI 接口的通用模式是否可以与 ssd1963连接。 再说一次、我们不是第三方显示组件方面的专家、但我想提供帮助。 您需要了解…
3 年多前
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:OV7725摄像头模块
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! https://www.ti.com/tool/
TIDM-TM4C129CAMERA
上提供了使用 TM4C129 的摄像头参考设计。 请看一下。
4 年多前
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] RTOS/BOOSTXL-OV788ADAPT:将 OV788与 MSP432E401连接以进行视频捕获和流式传输
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Hetal、 遗憾的是、我们没有任何适用于采用 MSP432 MCU 的360度摄像机的现成解决方案。 您必须将库移植到 SimpleLink SDK。 例如、以下参考设计中的软件可移植到 SimpleLink SDK。 请注意、此摄像头不是360度摄像头。 http://www.ti.com/tool/
TIDM-TM4C129CAMERA
谢谢、 SAI
4 年多前
Wi-Fi®︎(参考译文帖)
Wi-Fi®︎(参考译文帖)(Read Only)
RE: 请问ti有能做摄像头驱动的开发板呢?目前我们使用的是Tiva系列TM4C,但是这个板子没有DCMI接口。还请高人指教!
Susan Yang
是的,TM4C123是没有DCMI的。 连接摄像头的话建议您使用TM4C129的EPI接口或者您可以尝试使用支持串口的摄像头 您可以参考下官网给出的参考设计,使用的是OV9655 http://www.ti.com/tool/
TIDM-TM4C129CAMERA
http://www.ti.com/lit/ug/tiduc98a/tiduc98a.pdf
4 年多前
其他微控制器
其他微控制器论坛
Answered
RE: [参考译文] RTOS/EK-TM4C1294XL:在选择能够通过 FreeRTOS 进行视频处理和伺服控制的 TI 套件时寻求建议
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Michael、 我不能说 MSP432或 Hercules、但我的第一个想法是 C2000可能也有意义、具体取决于您的伺服要求、不过如果它只是很多简单的 PWM、那么您应该对 TM4C 满意。 不过、我对电机控制不是很了解、因此如果这些多轴伺服需要控制算法才能以所需的粒度运行、那么 C2000就更有可能实现这一点。 尽管如此、我不知道它们是否支持 FreeRTOS、或者您是否仅限于…
6 年多前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] SW-EK-TM4C1294XL:用于两个器件的 EPI
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/660052/sw-ek-tm4c1294xl-epi-for-two-devices 器件型号: SW-EK…
已回答
6 年多前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TM4C1290NCPDT:可用于捕获和编码图像并将其存储在闪存中吗?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Brian、 TM4C 没有内置的本机摄像头接口。 以下是使用 TM4C129的摄像头参考 TI 设计示例的链接。 查看更多信息/详细信息、了解其是否符合客户的性能要求。 它利用具有逻辑门的内置 MCU EPI 接口进行协议转换、从而与摄像机连接。 www.ti.com/.../
TIDM-TM4C129CAMERA
www.ti.com/.../tiduc98a.p…
6 年多前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] EK-TM4C123GXL:TM4C123GXL
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您可能需要查看以下具有摄像头和无线板的 TM4C TI 参考设计。 www.ti.com/.../
TIDM-TM4C129CAMERA
www.ti.com/.../TIDM-TM4C123XSUB1GHZ
7 年多前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] EK-TM4C123GXL:EK-TM4C123GXL -摄像机实现
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Michael 尽管微控制器功能相当强大、但由于缺少摄像头接口和 GPIO 使用模型、您无法使用快速摄像头接口。 有些摄像头模块提供了一个具有3fps 屏幕捕获的串行接口、您可能会对此进行研究。 TM4C129x 器件系列采用 TI 设计、该设计使用 EPI 模块来加快图像采集速度 www.ti.com/.../
TIDM-TM4C129CAMERA
7 年多前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] EK-TM4C123GXL:有多少引脚可用?
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Sebastian、 由于我无法围绕应用展开我的头脑、以下参考设计是否更适合您尝试执行的操作? www.ti.com/.../
TIDM-TM4C129CAMERA
7 年多前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题