Other Parts Discussed in Thread: TIPD102 , DAC8750 , TIPD101 , DAC8771 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253645/dac8750-4-to-20ma-sink-curren…
Other Parts Discussed in Thread: TIPD102 压控恒流输出电路,如下:
如 LOAD的阻值在500欧到5K欧之间变动时,输出电流会明显变化。
请推荐,在输入为0到3V间变化,输出能恒定输出500uA到5mA,负载在500到5K欧变动时。输出电流波动不大的电路。
输出端电源在30V以内。
您好,
您可以看下以下 电流源是否满足您的要求:
0-2V to 0-100mA:
https://www.ti.com/tool/TIPD102?keyMatch=Voltage-to-Current&tisearch=Search-EN
0 to 5 V Input, 0 mA to 500 mA:
https://www.ti.com/tool/TIPD101?keyMatch=Voltage-to-Current&tisearch=Search-EN