E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 15 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: XTR300: 参考TIPD155设计电路,给定一阶跃信号,XTR300输出变化较慢,正负10V变化要400us,怎么回事
Amy Luo
您好, 看电路图和 参照
TIPD155
设计一样。 测试时接的负载是什么?datasheet 给出了如下条件下的step 响应曲线, 从-10V到+10V要大概200us左右,您可以尝试测试在此条件下的响应曲线吗?与此曲线对比一下:
2 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: [参考译文] TIPD155:TIPD155 EVM
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Maggie: 很抱歉、我们无法支持此请求。 AFE882H1EVM 作为替代方案、使用具有0V 至2.5V 输出电压的 AFE882H1并使用 XTR305生成电压或电流输出。 虽然 AFE882H1尚不可用、但 EVM 可支持 AFE88201。 如果他们不想使用这个特定器件、可以将此 EVM 与其他 DAC EVM 配合使用、还可以查看连接情况和性能。 无论如何、以下是…
4 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] XTR305:具有输入但 OD 引脚为低电平时、具有一个引脚
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Minghao: 1) 1)当 OD 被设定为低电平时、XTR305输出不被驱动为低电平。 XTR305输出设置为高阻抗、其中 XTR305输出变为无效、当 OD 为低电平时、输出级不再驱动或控制器件的输出电压。 因此、当 OD 置为低电平时、任何电压信号或电路输出端出现的毛刺脉冲都可能由外部电路引起、或通过 PCB 上的寄生路径耦合到 XTR305输出端的外部信号…
7 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] INA592:4-20mA 电流源
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Shibin: 正如 Kai 提到的、在电流变送器应用中、Howland 电流源配置的主要问题是可能对容性/电感负载敏感、并且在驱动长电缆时很可能变得不稳定。 可能存在如图9-9上 INA592所示的电路配置、其中使用了 NPN 晶体管、可在4-20mA 电流变送器应用中使用、但这些配置仅限于具有低电缆或几十纳法拉的相对低电容负载的应用。 然而 、一般来说、如果应用主要关注直流精度…
1 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] XTR111:使用 XTR111AIDRCT 进行设计
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Shiblin: - XTR111是电流输出发送器。 在上面的多路复用器电路上、当选择 RLOAD = 249Ω Ω 时、产生的输出电压将随施加在多路复用器 U38输出端的任何额外负载阻抗或电阻而变化。 Ω 而言、XTR111将提供电流输出信号、由于电压未进行缓冲、因此输出电压将作为249 μ F 有效负载组合与多路复用器输出端的外部负载并联的函数发生变化。 这是设计目标函数吗…
11 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] XTR117:XTR117
admin
已解决
Other Parts Discussed in Thread: XTR117 , XTR111 , XTR115 , XTR116 , XTR305 , XTR300 ,
TIPD155
, DAC128S085 , XTR110 , TIPD102 , OPA2333 , OPA2197 , OPA2192 , OPA197 , TLV2172 , OPA192 , OPA2172 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti…
已回答
1 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] XTR300:XTR300
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Sandeep、 请参阅我们先前的帖子、您在其中提出了相同的问题。 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1118287/xtr117-xtr117 XTR300和 XTR305可被配置为3线制电流发送器。 XTR300和 XTR305可以拉电流或灌电流、也可以提供正…
1 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] XTR111:电压输出信息
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Joe, 下面是一些可能感兴趣的XTR300和XTR305参考设计。 XTR300: Tida-0.0454万 ,
TIPD155
XTR305: Tida-0.1633万 谢谢,顺祝商祺! 路易斯
1 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [FAQ] 如果我有多个 DAC 输出或多个共用电源和接地的传感器,我可以使用多个 XTR 器件吗?
Annie Liu
已解决
如果您尝试使用 2 线变送器,则需要隔离每个变送器的输入。2 线变送器的 I RET 引脚需要浮动,不能连接到其他接地端或其他变送器的 I RET 。有关 I RET 为何不能连接到环路电源 GND 以及如何隔离 2 线变送器的输入的进一步说明,请参阅随附的文章。根据需要进行隔离的位置,您可以使用数字隔离器(如 ISO7310C 或 ISO7340C)或隔离放大器。 2 线 4-20mA 传感器变送器: 了解 2 线变送器 GND 2 线 4-20mA 变送器: 使用外部供电电源控制 2 线变送器输出 2 线…
2 年多前
放大器
放大器论坛
RE: [参考译文] DAC81416:DAC81416和 XTR117信号耦合。
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 请看 一下
TIPD155
双 通道版本、您可以使用 DAC81416将相同的通道扩展到16通道。 https://www.ti.com/lit/ug/tidu434/tidu434.pdf?ts=1626852180932&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252F
TIPD155
此致、 AK …
2 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题