E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 7 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TLIN1021A-Q1:TLIN1021-Q1与 TLIN1021A-Q1之间的差异
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Shaofeng, TLIN1021-Q1和 TLIN1021A-Q1之间的差异只是一项微小的变化、涉及 TLIN1021-Q1产品文件夹中显示的占空比勘误表。 除此之外、器件在电气方面是相同的。 TLIN1022A-Q1 (
TLIN1022-Q1
)、TLIN1024A-Q1 (TLIN1024-Q1)和 TLIN1029A-Q1 (TLIN1029-Q1)以及它们的24伏对应器件也是如此…
5 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] TLIN1022-Q1:TLIN1022DRQ1、TLIN1022ADRQ1差异问题。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256871/
tlin1022-q1
-tlin1022drq1-tlin1022adrq1-difference-question 器件型号:
TLIN1022-Q1
您好! 客户遇到了 TLIN1022DRQ1的交付问题、因此他们正在查看…
已回答
8 个月前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TLIN1022-Q1:对蓄电池短路测试问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Cho、 我认为这不是器件模式或保护的结果。
TLIN1022-Q1
仅在 EN 引脚输入为低电平时才会进入睡眠模式。 只要使能引脚保持高电平、器件将保持正常模式(只要没有欠压条件)。 没有处理总线故障事件的特定模式。 由于此器件可在 BUS 引脚耐受36V (推荐)电压、因此电池故障不会触发任何有源或无源保护。 在总线故障期间、LIN 通信似乎失败、然后在故障消除后恢复…
3 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TLIN1022-Q1:TLIN1022-Q1 Lin 总线电容器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 曹 这些值由 LIN 标准设置、具体取决于节点的配置。 对于从节点、LIN 引脚上允许的最大电容值为250pF、典型值为220pF;对于主节点、不存在最大值、典型值为220pF。 LIN 总线上 LIN 总线上允许的总电容最大值为10nF、最小值为1nF、典型值为4nF。 该值还必须考虑收发器自身 LIN 引脚的电容。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 此致、
3 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TLIN1022-Q1:LIN 收发器问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 曹 我只是想确保我了解 LIN 集群中的 TXD 和 RXD 连接。 由于信号在 TLIN1022的两个 LIN 总线引脚之间以菊花链形式连接、因此它们将向两个单独的 TXD 和 RXD 引脚(TXD1 - LIN1 - RXD1、TXD2 - LIN2 - RXD2)发送数据并将其返回。 我只想了解客户如何将 TXD 和 RXD 引脚连接到各自的控制器。 将主系统接地端连接到…
3 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TLIN1022-Q1:TLIN1021可连接多少个节点?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 韦恩、 您是指 TLIN1021还是 TLIN1022? 您已在标题中列出了这两个选项。 无论采用哪种方式、LIN 都限制为一个主节点与群集中的16个从节点通信。 如果您使用的是 TLIN1022 (双 LIN 收发器)、则可以将其连接到两条单独的总线、每个总线能够支持多达16个从节点和一个主节点。 任何单个 LIN 总线都将具有此限制。 我很快会将一些 LIN 培训材料发送到您的电子邮件中…
4 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
有能替换NXP的固定报文唤醒的CAN芯片TJA1145以及LIN芯片TJA1021,最好是PIN TO PIN的。
Meng jeffrey
Other Parts Discussed in Thread:
TLIN1022-Q1
我想替换NXP的固定报文唤醒的芯片TJA1145(CAN),和TJA1021(LIN),最好是PIN TO PIN的。TI有合适芯片替代吗?需要车规级。
5 年多前
接口
接口论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题