Part Number: TMS570LC4357 We are using the official software version v00.04.00, and the configuration in the HCG is as follows:
1、Pin Muxing
2、Input Pin Muxing
3、Special Pin Muxing
4、EMAC Configuration
5、VIM Channel 64-95
6、VIM RAM
7、GCM
…
Gary Lu 说: 我并没有说你不能使用GPIO来模拟JTAG。我的意思是通过GPIO引脚将二进制图像从一个MCU下载到另一个MCU是不可行的。
抱歉,我之前的提问中没有描述清楚,我是想通过gpio模拟JTAG的方式实现烧录;请问这种方式可行吗?
如果可行的话能否详细描述一下我应该如何实现?数据手册中对于JTAG的资料太少了
Gary Lu 说: 你能通过JTAG将主TMS570连接到你的PC吗?
我这里说的损坏是指在运行过程中有损坏的可能,如果出现这种情况我们只能通过远程的方式实现恢复
在我们的使用场景中…