• [求助]关于TPS23753A的调试问题

    最近用根据 TPS23753A 的芯片资料原理图lay了一块板子,在调试过程中有一些问题,求各位大大帮忙看下。 参考原理图如下: 问题1:GATE引脚只有0.18V,开关MOS管Q2漏源极波形异常 黄色为正常波形,蓝色为异常波形,蓝色波形的板子输出有12V,请问是什么原因导致了这种情况 问题2:CTL引脚电压为2V。Vb引脚电压5V正常,Vc引脚只有6.6V,请问是不是因为Vc电压不足导致了问题1的出现 问题3:根据原理图的参数去调试,一开始没有输出电压,R13调整成100R...
  • TPS23753A接标准的PSE设备无输出

    找了论坛里很多帖子,发现没有一个跟我这个类似的,找不到解决问题的方法,只好自己发帖了。 我参考的是别人的lowcost方案输出12V/1A,目前测试情况如下: 1.我在POEOUT+和POEOUT-端加DC电压24V,变压器端12V输出位置正常 2.用非标的POE设备(设备输出为DC48V/0.45A),也能输出12V 3.用TP的标准POE设备(支持class0-3)供电,则无电压输出,测输入端波形POEOUT+对POEOUT-及AGND都没波形,但对GND波形为50V1HZ方波...
  • RE: TPS23753A 无电压输出问题

    测了几个信号,VB,VC都无电压,gate恒定输出0.8V,无PWM波形输出,
  • TPS23753A 芯片有响声

    Hi , 我参数demo板设计一款基于 TPS23753A 的12V输出,现在电源12V输出正常,但 TPS23753A 这颗IC一直发出叽叽的响声, 是哪里原因导致呢?原理图如附件, 另外我量CTL pin脚波形如下,这个波形对吗?不应该恒定高或者低吗?