E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 388 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: TPS23861: PSE IC
Johnsin Tao
HI 回复见: e2echina.ti.com/.../tps23881-pse-ic
4 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: TPS23861: PSE IC
Johnsin Tao
已解决
Hi 具体的操作控制建议你在美国E2E上问一下。那边有这个芯片产品线的工程师,他们应该有调试经验。 https://e2e.ti.com/ (我主要是熟悉电源设计,我们这边没有这个板子调试
TPS23861
, 没有具体的调试步骤)
4 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS23881: PSE IC
小五
Hi 请教一下 PSE芯片(
TPS23861
)对外部非PD设备供电的问题,我们有需求需为非802.3axxx 负载(即没有 PD 的负载)接通电源,负载需要40W左右的功率,我们采用手动模式,关闭端口检测分级功能(利用I2C操作寄存器0X14),更改 I CUT (mA)电流为754mA(或者是最大阈值电流920mA), 我们 VPWR供电54V,所以 最大功率输出①: 54*0.754=40.7W 或者 最大功率输出②: 54*0.920=49.68W 通过操作寄存器0X19来对端口 供电进行打开与关断…
4 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS23861: 出现通讯不响应问题
user729091
TPS23861
的2PIN(RESET),24PIN(SHTDWN)设置为高,25PIN(AIN),23PIN(A3), 4PIN(SDAI),3PIN(SCL)为地,设置为自动模式,但GATE输出为0;
8 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
PROCESSOR-SDK-AM62X: IPC通信问题,关于rpmsg_tty
Feng Lang
已解决
Part Number: PROCESSOR-SDK-AM62X Other Parts Discussed in Thread: BQ25890 , TPS51632 , TAS2764 , TPS65090 , TPS65912 , BQ24190 , TPS65910 , ADS7950 , CDCE925 , LM95241 , TVP7002 , ADC161S626 , SN65DSI83 , LM95245 , ADS7846 , ADC108S102 , PCM5102A , TMP117 , LP8727 , IN…
已回答
1 个月前
处理器
处理器论坛
Answered
RE: [参考译文] TPS23861:在手动模式下、检测不运行
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好、耐特、我发现了这个问题。 它位于我错误使用的 i2c 上的地址。 我使用的不正确。 感谢您的答复。 我在几个小时前发现了问题。
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: TPS23861: 压降问题
Johnsin Tao
Hi 确认4V压降在哪一段?然后再确认是哪一个零件甚至导线导致的。
11 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: [参考译文] TPS23861:对于 TPS23861、MOSFET 和电阻器损坏
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Raymond: 是的、其他通道的 MOSFET 和 电阻器也损坏、如果其中一个通道损坏、
TPS23861
也损坏、 因此 、这个问题不仅发生在 RDRN1上、而且发生在一个板上的只有一个通道上、谢谢。
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS23861:MIC 或 MCO
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Hayashi-San: 如果以裸片数量为基准、则
TPS23861
为单裸片 IC。 谢谢。此致、 雷蒙德·林
11 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS23861:关断引脚
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Ray Vincent: 感谢您的提问。 是的、正确、通过将 PSE 设置为自动模式、 端口功率优先级寄存器中的 FPEn 位将被设置、从而导致所有端口在 SHTDWN 引脚出现低电平时关闭。 您对于 SHTDWN 引脚行为还有任何其他具体问题吗? 如果是、您是否会提供一些项目信息、例如最终产品是什么? 此致、 漏电
11 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题