E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 328 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TPS54331: TPS54331: TPS54331空载电压正常,负载输出电压低,急急急
hailiang LI
TI 认为已经解决
Part Number:
TPS54331
此颗芯片是DCDC芯片,贴片后测试时,不带负载的情况下,污水泵口输出12V;带上负载时,污水泵的口输出变低,输出电压只有4V(正常情况下12V)!需要原厂分析下,芯片带载能力弱的原因。之前用22年批次没有问题,换23年批次的出现上诉问题
24 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS54331: TPS54331空载电压正常,负载输出电压低,急急急
Johnsin Tao
Hi 你是指 污水泵的电流需求是需要只有0.15A吗? 有没有测试峰值电流需求?
TPS54331
的带载能力有确认吗?
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS54331: 低温启动
Johnsin Tao
HI 虽然没有测试过-40℃下的波形,但是从上面看是有问题的。 建议你将SS电容,boot电容都适当加大一些,看能否改善? 如果没有改善,建议你确认一下layout,建议严格参照datasheet推荐,因为从波形看启动瞬间有不稳定的电流限制。
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS54331: 输出电容的选择与穿越频率
Johnsin Tao
HI 应该是没有关系,很多芯片穿越频率为芯片工作频率的1/10~1/20, 或者像这个芯片设置到某个固定频率。
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS54331: TPS54331
Johnsin Tao
Hi 模型最好是在芯片官网找: www.ti.com.cn/.../
TPS54331
, 如果没有你需要的模型,就是没有的。 对于
TPS54331
, 建议用webench仿真,方便易用。
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS54331: tps54331
Johnsin Tao
Hi 是的,输出电流取决于内部电流限制,而这个是固定的,所以无论输入输出,都可以实现3A输出,主要注意占空比没有问题即可。
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS54331: 在TINA虚拟仪器仿真过程中,万用表提示"Operating point not found"
Johnsin Tao
HI 有可能的,之前也遇到过很多类似的bug, 大部分时候都是建议用TI的在线仿真webench,点击这个芯片datasheet里面的webench : “使用
TPS54331
并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案” 可以进入仿真。
7 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS54331: 关于电感电流最大峰值计算公式的确认
Johnsin Tao
HI 在datasheet第16页公式11有计算最大电感峰值电流,其中公式9是计算电感纹波的。
8 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS54331: 使用仿真工具报错
Xander.Zhang
邮件回复请回复给zhxy@chotest.com
8 个月前
电源管理
电源管理论坛
TPS54331: 2引脚Vin熔断,后端电路短路
ian wu
TI 认为已经解决
Part Number:
TPS54331
Hi Ti engineer, 户现场退回两台无法启动的设备,打开发现 24V 转 5V 和 24V 转 3.3V 两个电源芯片
TPS54331
芯片的 2 引脚 Vin 熔断,后端电路短路, 请问在什么情况下可能会导致
TPS54331
芯片 Vin 引脚,电路图是否存在设计缺陷导致,谢谢! 电路图;
TPS54331
使用电路.pdf .现场搭配电源适配器 220V 转 24V
8 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题