E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 105 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: TPS54560B: -15V/2A 输出设计需求
Johnsin Tao
HI 可以的,用
TPS54560B
来设计,参照 www.ti.com.cn/.../slva317b.pdf
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS54560B: TPS54560B使用耦合电感输出正负压设计问题
Johnsin Tao
HI 5A是做正电压输出,而做负电压输出是做不到5A, 你可以参考 https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva369a/slva369a.pdf 第4页1.4. 相关设计见上述文档, 更大电流的芯片如上可以推荐LM3150之类的外置MOS降压芯片,或者LM25116之类。
4 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS5430: 是否能用于输入24V,输出 -15V/2A 的应用上?
WH LAN
不好意思修正一下:如果采用
TPS54560B
,24转成-15V时,输出电感要选择多大的?还是和正压输出电感一样选型吗?有没有特殊要求?
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: [参考译文] TPS54560B-Q1:根据 EM 的 JESD61标准确定的 T50值
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 谢谢!
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: TPS54560B-Q1: 在输入电压36V以上时会电流增大至41V时烧毁
Johnsin Tao
Hi 从你描述看和chargepump电容耐压无关,建议你测试一下36V启动瞬间,以及正常工作时,输入,SW脚是否有电压过冲? 另外注意下功率电感饱和电流必须足够大。 chargepump电容的实际耐压需求并不高。
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] LM3423-Q1:将 LED 驱动器用作恒流电池充电器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 也许您可以考虑使用具有外部恒流/电压控制环路的通用转换器/控制器。 例如、
TPS54560B
+围绕解决方案工作。 只是一个想法。
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: TPS54560B-Q1: 当输入电压小于设定的输出电压时,电源芯片可否正常工作?芯片寿命是否受影响?
Johnsin Tao
已解决
HI 首先需要说明的是,TPS54560是一款降压芯片,芯片要正常工作,输入必须大于输入一定电压。只要在“BOOT to SW pin voltage is greater than 2.1 V”才会100%duty。 所以不建议出现低于12V输入的情况(可以根据datasheet 第12页计算出最小输入电压)。 如果出现低于上述计算Vinmin的情况,芯片输出会偏低,这种情况实际芯片是不正常工作的,只能通过测试来确认是否符合你的应用。通常不会影响使用寿命。
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] TPS54560B-Q1:未正确调节输出电压
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 好的,Ajay
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: TPS54560B: DC-DC降压电源芯片开关节点SW振铃
Johnsin Tao
HI 如上面回复: 特别是SW脚, 这个应是你SW脚出现震荡的原因。 而datasheet上有很清楚的layout参考,和非常详细的说明,我这边能说的也就是这些。 如果你要量化这些,这个就没法说了,而且layout上的异常,很难说得很细微,因为不是说改个电阻就可以验证出来,所以说尽量参考就好。 一般主要注意SW脚,功率回路尽量小,输入电容尽量靠近芯片Vin脚等,这里在layout说明上都应该是有得。
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] TPS54560B-Q1:器件型号定义和隔离
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 非常感谢阿尔曼多的信息
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题