E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 7 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TPS54202:负电压电源
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您可以按照此应用手册、 使用
TPS54x02
创建反相电源以查看更多详细信息
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS54308:负输出
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Anna、 请参阅使用
TPS54x02
创建反相电源的应用手册 BRS、 是的
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS54202:用于延迟使能器件
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Dino: 正如您所说的那样,数字控制是比添加电容并联电阻器更好的解决方案 。
TPS54X02
器件的软启动是固定的。 如果客户对上述解决方案有任何疑虑,您可以试用 TPS62933,这是一款采用 SOT583封装且具有软启动功能的新发布的30V3A 降压转换器。 BRS、 年轻
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS54302:TPS54302
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好, 请参阅下面的输入内容。 由于频率下降以保持高效率,因此 ECO 模式纹波比 FCCM 模式大是合理的。 2.请确保使用最接近的环路测量纹波值。 Webench 数据(纹波)只能作为参考,因为有很多项目可能会影响纹波结果,如 寄生 L/C 3.您可以再添加一个22uf Cout,以检查是否可以提高纹波性能。 4.
tps54x02
的高输出纹波电压没有任何已知问题。…
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
用TPS54302设计负电源,带载能力只有150毫安,负载大了之后不能正常工作。请大神们帮忙分析下原因~~
user6575937
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302 电路图如上所示,设计输入为+12V,设计输出为-12V,EN管脚的外部电路接法是否有问题呢?资料要求EN的电压不超过7V,这个电压是指EN相对于GND管脚(即-12V)的电压吗?还是说是相对于外部GND的电压呢? 而且在电流比较小的时候输出是正常的,电流增加之后便不能正常工作,请大神们帮忙看看~~感谢! 设计参考了附件资料。 用TPS54302降压IC构成负压源(1).pdf
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] TPS561201:TI 直流/直流稳压器的 Sch、布局和布局回顾
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 好的、明白了。 只想提一下、我们有17V TPS56x201和28V
TPS54x02
系列引脚对引脚封装。 它更适合您的输入电压。
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS5430:TPS54X0不推荐用于新设计
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 设计 请仔细检查 TPS54x0 (例如 TPS5420)是否 真的不推荐用于新设计。 如果是剂量
tps54x02
(示例 tps54202)是 godd 替代产品?
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题