E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 7 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TPS734:需要产品说明书解释-选择 R1 &;R2值
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Mike: 我认为措辞令人困惑、似乎它们意味着 FB 节点的总值应针对250k。 可以修改范围、问题是稳定性、通过更改电阻、可以修改 RC 网络以实现交流稳定性能。 如果 FB 电阻器的总电阻出现明显偏差、则需要调整 CFB。 对电路的影响、通过增大 FB 网络电阻器、您会导致 IFB 的泄漏电流导致 VOUT 上的电压偏差更大。 如果低于该值、则会导致流经 FB 节点的电流增大…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS734:与 TPS78401Q 比较
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Cameron、 一些器件具有内置软启动功能、可减慢启动时间、从而限制浪涌电流、而一些器件在电源启动后也会有延迟、以实现类似的效果。 在本例中、TPS784-Q1具有内部软启动功能: 此致、 Nick
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADS122C04:低温测量精度?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Chris: ADS122C04数据表确实讨论了其他实现方案、包括 9.2.2.2.1节中的4线 RTD、并在图76中使用低侧基准进行了演示。 有关各种连接方案的更多组合和详细信息、请参阅《RTD 测量基本指南 》。 数据表第6.3节 "建议运行条件 "中还包含工作电压。 模拟电源和数字电源可在2.3V 至5.5V 的电压范围内具有不同的电压电平。 如果直流…
3 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS734:如何测量 LDO 噪声的交流耦合电容器结构5100uF SLYY076
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Neil、 您正在走正确的道路。 在过去几年中、用于该应用手册和我们大多数噪声测量的交流耦合电容器是使用大量 MLCC (多层陶瓷电容器)构建的。 这样做的原因有几个、包括:MLCC 相当容易获得、ESR/ESL 较低、易于使用且未极化。 至于潜在陷阱、大多数人都忘记了、但您提到的是电容器的额定电压。 一般而言、当对 MLCC 施加电压时、其降额会非常严重、因此务必要清楚在交流耦合电容器的端子上施加的最大电压是多少…
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LP5907:由于输出电容限制、需要寻找替代器件
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Ian: 感谢您的发送。 以下是一些可能符合您要求的器件:
TPS734
、TPS735、LP2989或 TPS799。 如果您愿意使用可调输出 LDO、那么我强烈推荐 TPS7A90、它的最小电容尺寸实际上是10uF。 此致、 Wilson
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS734:一些稳压器将噪声规格为比例输出电压、而其他稳压器则将噪声规格为绝对值
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Jeff: 指定噪声可以通过任何一种方式来完成。 如果噪声随输出电压而变化、则有一条涵盖器件输出电压所有输出并具有与输出电压成比例的噪声规格的线路是合理的。 有时噪声不随输出电压变化、并且一个单个绝对数对于指定的输出电压有效。 遗憾的是、在使用超低或超小型等定性术语时、存在一些挑战。 首先是这些术语没有公认的标准、因此在处理不同的应用时、一个应用认为低电平的值可能被视为高电平…
6 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TPS734:软启动电路如SLVA156的图6所示
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Steve, 我们目前还没有
TPS734
的型号。 对于此器件,EVM可用于帮助设计电路板原型。 请注意,
TPS734
的可调节版本上没有NR引脚。 如果要切换到固定版本的器件,请务必注意
TPS734
的固定版本具有快速启动功能。 快速启动用于为NR电容器更快地充电,适合出于噪声考虑而希望使用更大的NR电容器但不希望产生更长启动时间的客户。 我在之前的回答中没有提到快速启动…
7 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题