E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 100 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TPS7A05:最大 Cout
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Mark: 是的、为了考虑实际应用、我们确实会在仿真中对电容器进行降额。 但在高端领域、最大 COUT 值为22uF。 降额的重要性放置在下端、因为这会将相位裕度推到最小可接受量以下。 在高端上、22uF 的电容完全可以接受并经设计验证。 此致、 约翰
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADC12DJ5200RF:电源查询
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好, Stephen Ziel 还有一个关于 TPS7A57和
TPS7A05
的问题、 TPS7A52 , 数据表提到 VBIAS 最小3V 和最大11V, 可以提供2V5吗?
8 个月前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS62808:TPS62808YKAR
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Lisa: LDO 的效率定义如下: (Vout *负载电流)/(Vin *(负载电流+静态电流)) TPS7A21的静态电流典型值为6.5uA。 您需要多大的电流? 如果您不需要大于200mA 的电流、您可以考虑 TPS7A02 (25nA 静态电流)、TPS7A03 (200nA 静态电流)或
TPS7A05
(1uA 静态电流)。 通常、在轻负载条件下、LDO…
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS7A05:EC 问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Peter: 它应靠近真实器件: 对于另一个请求、遗憾的是、我们没有 ppm/C 数据、也没有超过1000小时的长期漂移。 最棒的 Edgar Acosta
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS7A05:TPS7a05最大压降电压、输入电压为3.3V、输出电压为20mAIout
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Frank、 通过查看图22: 对于 Vout=3.3V 和~20-30mA、 压降电压将低于100mV、通过观察25mA 标记、可以看到大约为~40-50mV。 最棒的 Edgar Acosta
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS7A05:输入/输出电容使用0.47uF 电容
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好、 指引所说的是0.47uF 已经达到50%的降额。 第8.1节未指定50%来自何处、 但在实践 中、其中一些将来自电压偏置、初始容差、环境条件、交流纹波电压等。绝对最小有效电容为0.47uF、从我之前的评论中可以看出、没有一个符合此规范的01005电容器。 它们需要使用多个并联的01005电容器、或者在输出电压较低时我建议使用的0201电容器。 谢谢、 斯蒂芬
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] TPS7A05:TPS7A05不能使用 Cout…
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Peter: 只要 Cout >=1uF、两个器件的电路就可以相同、因此这不是您的问题。 我认为输出电容器也不是问题所在。 使能引脚如何对第一个器件放电、而不是对第二个器件放电? 您能否一次性向我发送输入、输出、启用的示波器截图? 我想查看是否所有器件都正常上升、因为现在我只能看到使能端被脉冲。 谢谢、 Josh Nachassi
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS7A05:LDO 静态电流
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Rama: 是的、列出的 Ignd 应该有静态电流。 对于第二个问题、这不一定是正确的。 可以假设较小的封装会对裸片产生更大的应力、但是差异可能非常小、可以认为可以忽略不计。 如果是这种情况、则 EC 表下会列出每个封装的 IQ 参数、以显示它们之间存在差异。 最棒的 Edgar Acosta
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS7A05:为什么存在最低输出电容器要求?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好, 需要一个输出电容器,以便在负载瞬变/调节期间,输出引脚电压中的电压降最小。 但是,这会在与rout 和cout相关的输出节点上创建一个'pole (极)', 从而形成典型的LDO,即两极系统(另一极通常位于错误放大器的输出)。 因此,添加了一个“零”来确保回路稳定。 如果输出电容非常小,则输出极频率将移至非常大的值,甚至超出LDO闭环增益的单位增益频率(UGF…
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TPS7A05:TPS7A05 - PWM 启用引脚?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好,乔治, 一般情况下,通过循环 EN 引脚不会损坏 LDO,但您需要注意的是保持电流保持在合理的小范围内,以避免在这些周期中出现过大的浪涌电流。 熔 断丝通常在熔断之前会消耗多个安培的电流,因此这可能不是问题,但如果每个这些循环的浪涌电流过大,长期可靠性可能会受到影响。 幸运的是,
TPS7A05
可以使用一个小的 cout (最小为0.47uF),因此您可以将此问题降至最低…
2 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题