HI 非恒定频率的设定(没有外部电阻之类的控制,也不是芯片内部固定设置),可以说是根据外部条件自适应。
空载时有波形测试吗?
注意一下: Don't write 0 (zero) to any of the off-time registers ([LEDx_TOFF_DAC] or LEDxMAXOFF_DAC] unless the use case is well understood and tested.
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,
分流调光是 PWM 调光的一种形式,您可以使用 PWM 信号绕过具有并行 FET 的 LED 串。 这允许降压 LED 驱动器中的电流通过电感器保持相同的电流,FET 确定 LED 字符串中的电流持续时间。 这比简单的 PWM 调光更精确。 如果您在第3.8.3节中查看 LM3409数据表,还将显示外部 FET/分流 FET 调光的原理。
2.分流 FET 调光需要快速动态…
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Jared,
这必须是一个工程图错误,请注意,源仍在底部(即 N 通道的绘制方式),这将使二极管向后用于 P 通道 MOSFET。 我不知道块的创建者在哪里找到了该零件。 它确实需要是 N 通道,如果您将 P 通道置于该位置,则 TPS92518不能增强 MOSFET,因为栅极驱动器只呈正极。
仅供参考。 如果您可以选择 N 通道 MOSFET 和 P 通道 MOSFET…
Other Parts Discussed in Thread: LM3409-Q1 , LM3409 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093575/tps92518hv-q1-can-tps92518-q1-use-for-headlight…
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055696/tps92518hv-q1-what-is-max-output-current 器件型号: TPS92518HV…