请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 David:
感谢您的支持。
这是另一个问题。
因此、我的客户根据 TUSB542EVM 绘制了原理图、他们刚刚将 TUSB542更改为 TUSB1044。 (并将 USB A 更改为 Type C)
我认为它将用作 USB3.1、只需提供一些建议即可。
此致、
Chase
Other Parts Discussed in Thread: TUSB542 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946450/tusb542evm-void-under-pads-of-superspeed-traces 器件型号: TUSB542EVM 主题中讨论的其他器件…
Other Parts Discussed in Thread: TUSB542EVM , TUSB321 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958549/tusb542evm-tusb542evm-recognition 器件型号: TUSB542EVM 主题中讨论的其他器件: …
Other Parts Discussed in Thread: TUSB321 , TUSB542EVM 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909782/tusb321-connecting-vdd-to-vbus 器件型号: TUSB321 主题中讨论的其他器件: TUSB5…
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 PYT
您必须修改电源、电源来自 B 插座 VBUS、现在您希望电源来自 Type C 插座。 对于 Type C 插座、现在您需要请求电源、而不是提供电源。
TUSB321需要配置为 UFP、ID、VCONN、CURRENT_MODE 可以保持悬空。 DIR 通过200k 电阻器拉高至3.3V。 端口通过4.7K 电阻器拉低。 然后、您需要弄清楚如何根据 DFP 器件电流模式控制…