E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 117 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: UCC27282: UCC27282DR 实现全桥buck-boost设计
Johnsin Tao
Hi HI和LI都没有输入,驱动输出应该是不会有电压的。 你可以在再通过信号发生器给信号再验证一下。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
UCC27282: 关于UCC27282用于电机驱动场合,芯片内部死区时间的疑问
yuanjun gong
TI 认为已经解决
Part Number:
UCC27282
仔细看了
UCC27282
的技术手册,有关死区时间的描述如下: 从截图中看,死区时间才最大7ns,这个时间是不是太短了,感觉就和没有一样了呀,能可靠的防止半桥的上下桥臂直通吗?
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: UCC27282: HO无输出LO有输出
Zhiqian Qin
已解决
您好 HO幅值高达30V+,但芯片供电电压只有12V,HB大约14V,HS大约2V,电路图如下 LO波形看上去挺正常的 HO对地波形 LO对地波形
5 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] UCC27282-Q1:UCC27282-Q1用例
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Yuto-San: 来确定 LO 能够正常工作。 对于 HO、只要高侧电源保持不变、它就会正常工作。 使用自举电路、需要偶尔接通低侧 FET 来为高侧的偏置充电。 因此、不能"连续"使用它。 如果您使用浮动偏置电源、它会起作用。 您也可以执行 本文档中列出的操作 来实现该目的。 最后、该器件具有互锁功能、因此 LO 和 HO 不能同时导通。 谢谢…
11 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC27282:Lo 和 HO 引脚上的毛刺脉冲
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Archit、 您提到的有关提高高侧导通电阻和降低低侧关断电阻的两个变化都可能有所帮助。 这是在测试还是仿真中验证的? 另外、一个可以帮助解决的主要问题是直接在 MOSFET 栅极与源极端子上增加电容。 此致、
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC27282:VHI 上升至 VHO 上升
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 请忽略此问题,这是由我的设计错误引起的。
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC27282:根本原因不完整
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Emma: 由于 HO 至 HS 上具有较大的负电压、许多东西可能会损坏。 HO 下拉 NMOS 将反向导通、并且可能会损坏(开路或短路)。 此外、上拉结构上的电压将被超过并被销毁。 完成此操作后、器件会损坏、故障会分布在整个器件中。 很难准确预测会发生什么以及它是否会开路或短路、 因此可以实现 HS 到 GND 短路。 谢谢、 Alex M.
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC27282:ucc27282、ucc27284、ucc27288、ucc27289有何区别?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Terry、您好! 如果您需要互锁功能来防止 LO 和 HO 同时导通、您应该考虑 UCC27272或 UCC27284并选择
UCC27282
。 UVLO 更高的其他器件旨在满足 VDD 处于9-10V 最小范围内的应用、在这些应用中、对于需要更高栅极驱动电压的 MOSFET、您可能需要更高的最小 Vgs。 此致、
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC27282-Q1:有关 Vdd 的要求
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Wenmin、 关于 VDD 上的纹波问题、我确实在
UCC27282
验证测试期间确认、驱动器 VDD 的测试具有超出结果中显示的高 VDD 噪声级别。
UCC27282
可耐受您所显示的 VDD 噪声、并且对驱动器运行没有影响。 不过,我有一个问题。 似乎有人担心
UCC27282
需要6V 的最小电压、但增加了一个线性降压稳压器。 在某些情况下、是否存在 VDD 过高的问题…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC27282-Q1:UCC27282QDRQ1
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Isagani、 从我分享的显示卷带详细信息和规格的文档中、我期望卷带的长度应如图所示。 我以前没有听说过这个问题,所以我认为这是不常见的。 由于我假设您是经销商、我假设您有一种方法将 FA 申请提交给 TI。 我建议提交 FA 申请、并描述丢失引导带卷带的问题。 此致、
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题