E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 160 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: UCC28019A: 器件选型,是否可实现6kw的PFC
Johnsin Tao
已解决
Hi
UCC28019A
适合小功率PFC, 通常建议1000w内。 6KW推荐UCC28070A, 最好是并联做4相PFC.
6 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: UCC28019A: 芯片根本不工作,输出波形不对
Johnsin Tao
Hi 首先如果能在TI官网申请样片最好,如果没有看能否小批量购买。或者找你们长期合作的渠道商购买也行。 不建议在淘宝上购买,之前很多客户在淘宝或者电子商城上购买的芯片都出现质量问题。
8 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: UCC28019A: UCC28019
Johnsin Tao
Hi 1500W不建议用UCC28019, 这个芯片一般适用于小功率PFC, 你可以用UCC28070之类的大功率PFC芯片来做。
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] UCC28180:请提供可将我的输入电压升压至230VAC 的 IC、以9安培电流将其升压至400V
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好:Ying、 我们确实 提供了
UCC28019A
。 两者之间的主要区别在于
UCC28019A
是固定频率 PFC、 引脚4用作输入感测引脚来检测欠压。 但愿这对您有所帮助。
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] UCC28019A:设计帮助
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Gautham、 感谢你的答复。 老实说、根据布局/实际测量值、这里将会有很多设计迭代、并且很难给出值的建议。 为了快速开始您的设计、我建议您使用 EVM/任何您打算设计的近似功率级别的 PMP 参考设计中的推荐值。 您可以选择在实际测试期间不填充/更改它们。 以下是有关 EMI 滤波器设计指南的两个应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva489c…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] UCC28019A:输入电容器的纹波系数。
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 David: 感谢您的查询。 如果它不是电感器饱和、我们必须检查以下几点: 1.确保电感电流纹波系数小于0.4。 您能否分享客户用于设计或原理图的 Excel 计算器? 2.可能必须降低 Rsense。 ICOMP 引脚很可能在输入线路电压的峰值处饱和。 内部放大器的线性范围仅高达5.6V (我认为)、之后是非线性高达7V。 因此、与线性范围相比、占空比可能不规则…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28019:用于500W - 2kW 三相 PMSG 的 PFC
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你(们)好 是的、您可以使用 UCC28019而不是 UCC28180。 UCC28180 (可编程频率)是 UCC28019的增强版本(65kHz 的固定频率)。 您可以使用
UCC28019A
、它在功能上比 UCC28180更接近、但用于固定频率。 谢谢你 此致、 Harish
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28180:轻负载下可闻噪声
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Manu、 感谢您查询 UCC28180。 从原理图中可以看到、我建议在输入到输出之间添加预充电升压二极管、以便在启动过程中有所帮助。 其次、请参阅此应用手册、其中建议在 Vcc 的 ICOMP 引脚上添加一个电阻器、以注入6-7uA 的偏置电流、从而帮助避免 noise.e2e.ti.com/.../5277.Optimizing-the-
UCC28019A
-to…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: UCC28019A: ucc28019
Johnsin Tao
HI 功率因素应该是没法调整的,没有见过有这种应用,一般是越高越高。
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] UCC28019A:输入电压频率。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Kengo、 感谢您的查询。 接近直流电的输入频率下端不应成为问题。 但是、将频率提高到系统规格定义的允许 iTHD%(与电流环路带宽的关系)是可能的。 对于设计为60Hz 工作频率的系统、在相同功率级别下增加输入频率 THD 将增加、功率因数将减小。 它可能支持高达400Hz 的更高输入频率、但我们没有这方面的测试数据。 或者、您也可以检查 UCC28180 CCM…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题