E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 215 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: UCC28056: 采用辅助绕组供电和ZCD检测
Johnsin Tao
已解决
Hi 可以的,参考: www.ti.com.cn/.../slua920b.pdf
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: UCC28056: PFC电感的匝数计算
Johnsin Tao
Hi 参考: www.ti.com.cn/.../slua920b.pdf
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
UCC28056: 最低输入电压下达不到额定输出功率,输出电压达不到额定要求
W H
Part Number:
UCC28056
C 输入电压范围:180Vac-277Vac;额定输出功率105W;输出电压:430V;设计电感980uH。 最低输入电压(180Vac)下,输出功率仅仅为99W, 输出电压为325V,此时开通时间为7.64us。 但是根据规格书最大开通时间可以到12.8us,当前工况下还没到最大开通时间,所以是什么限制了功率和电压没法达到期望值?
16 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: UCC28056: 求教PFC电路中MOS的源极连接的NT是什么
Z CYY
已解决
好的 十分感谢
4 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] UCC28056:UCC28056
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Sam、 UCC256404 LLC 控制器并非军用级(甚至是"EP"级)。
UCC28056
和 UCC256404旨在用于工业和商业用途。 由于 MIL 标准是要求、因此请查看以下 MIL 级电源管理控制器列表: https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators…
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28056:关于避免突发模式
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Akira-San、 感谢您关注
UCC28056
TM-PFC 控制器。 突发模式是该器件的内置特性、不幸的是、无法消除或禁用该模式。 这个器件被设计用于采用极少引脚的低成本封装的典型应用、所以突发模式运行的外部控制不可用。 如果禁用了突发模式、则小于全功率10%的负载的开关频率必须上升到 MHz 范围内、轻负载损耗会增加。 保持在突发模式之外的唯一方法是、当输出负载降至10…
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28070EVM:与 UCC25640EVM-020搭配使用
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Robert: 感谢您对 UCC25640提出疑问。 实际上、为160W 的功率等级使用
UCC28056
/UCC28064等转换模式 PFC 作为前端更有道理、因为它可以获得更好的性能。 UCC28070 EVM 设计为300W、因此您可能无法在160W 条件下针对 CCM PFC 获得最佳性能。 但您一定可以连接 UCC28070 EVM 进行评估。 此致、 …
10 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28056:VCCstart 问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Skylar、 它将是最小关断阈值加上最小迟滞。 8.5V + 1.5V = 10.0V 此致、 射线
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC256404:UCC256404
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Sam、 Mani 推荐使用 UCC256404、因为它集成了栅极驱动器和其他有助于简化设计的功能。 相对于正确的 PFC、取决于您的应用需求
UCC28056
将具有更低的成本和更简单的设计。 UCC28064A 的成本会稍高、但效率和纹波会更好。 我们只有 UCC28064A 可用。 您是否在要求
UCC28056
B? 以下是不同
UCC28056
选项之间的差异…
11 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28056:有关 UCC28056数据表中公式的一些问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Sklar、您好、 您已在上面的方框图中的红色框内突出显示了其中一个 D-FF。 我不知道
UCC28056
中电路的详细信息、但(基于对过去 PFC 控制器电路的熟悉程度)我100%确信该器件中有很多 D-FFs、可用于多种用途。 此致、 Ulrich
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题