E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 312 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
UCC28700-Q1: 取消Aux winding?
Qi Zhang
TI 认为已经解决
Part Number:
UCC28700
-Q1 Other Parts Discussed in Thread:
UCC28700
你好, 系统已经有DC24V输入可以用于给
UCC28700
供电,无需aux winding来提供Vcc,我可以直接采样原边开关管的Vds来代替采样Vaux吗?因为Vds电压波形和Vaux是成比例的,那么采样Vds也同样可以得到副边电压的信息。这样我只需根据Vds和Vaux的比例重新匹配VS端口的分压电阻,从而无需绕制aux winding? 谢谢!
22 天前
电源管理
电源管理论坛
UCC28700-Q1: 输出占空比是恒定的还是可调的呢?
? ?
TI 认为已经解决
Part Number:
UCC28700
-Q1 Hi E2E 请问
UCC28700
-Q1输出的占空比是恒定的还是可调的? 若是恒定值是多少呢? 如果是可调的,应该怎么配置?
17 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TI 物料推荐
Johnsin Tao
Hi 电流需求多大? 如果不是特别大的话,可以选择UCC287XX系列(例如
UCC28700
)
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: UCC28730-Q1: 用作备份电源,IGBT开管时会收到干扰
Johnsin Tao
Hi UCC28730驱动IGBT吗? 还是说其他电源启动后影响到了备用电源
UCC28700
?
5 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: UCC28700-Q1: ucc28700 反激电源无法正常启动
Johnsin Tao
HI 频率控制见datasheet 第14页,这款芯片频率是变化的,范围1kHz~130kHz。
8 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] UCC28700:辅助绕组和 Vcc 问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 100mV 峰峰值。 分压器的 VS 电压设置如何实现稳压、将分压器电压与约4V 的内部基准电压进行比较、以决定次级侧输出电压是否处于稳压状态。 TDM 最大值0.425是 IC 不会在 CCM 中运行的原因。
11 个月前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: UCC28700: 变压器设计
Johnsin Tao
HI 变压器设计应该是一样的,只是TI这边几乎没有关于变压器设计的文档说明(只有极少数老旧芯片的官网上有,但是也并不详细)。 如果你这边有变压器设计需求,一般建议直接联系你们购买变压器的厂商,他们一般也有工程师可以帮到你。
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] UCC28700-Q1:工作频率。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Ravi: 该系列控制器使用 AM/FM 控制律、该律可根据负载的函数改变频率、如下所示: 这种方法的主要优势是控制器可以利用谷底开关、从而降低整个负载范围内的开关损耗。 这还有助于提高应用中的轻负载效率或待机功耗。 您可以使用
UCC28700
的 Excel 计算 器来设置您想要运行的最大频率、它将为您计算值。 但愿这对您有所帮助。
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28700:未加密模型请求
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我们无法共享未加密模型。
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28700:恒流控制
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Adrien、 PSpice 是较新的软件、但 TINA-TI 也应工作。 PSpice 模型未加密、因此您将能够修改模型。 您无法从外部更改 CS 阈值、但可以以不同的方式设置 COMP、以便更改 CS 等效阈值。 您可以从数据表的第13页查看下面的方框图。 如果 MOSFET 模型允许、OUT 可能高于 MOSFET VGS。 您可以尝试向 VGS 添加钳位、或使用另一个具有更高…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题