E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 121 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] PMP9202:交流/直流电源的解决方案4
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Navi、 很抱歉响应延迟。 请在下面查看我对您问题的解答: 此设计虽然不适用于75VAC 至275VAC、但仍可在该范围内运行。 2.可通过改变 R16的值来调节输出电压。 较小的 R16值将导致较高的输出电压。 有关该公式、请参阅
UCC28710
数据表。 3.输入欠压可通过调整 R15的值进行设置。 有关该公式、请参阅
UCC28710
数据表。 此外、请注意…
9 个月前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] PMP11185:交流/直流电源的解决方案3
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Navi、 很抱歉响应延迟。 请在下面查看我对您问题的解答: 此设计虽然不适用于75VAC 至275VAC、但仍可在该范围内运行。 2.可通过改变 R16的值来调节输出电压。 较小的 R16值将导致较高的输出电压。 有关该公式、请参阅
UCC28710
数据表。 3.输入欠压可通过调整 R15的值进行设置。 有关该公式、请参阅
UCC28710
数据表。 此外、请注意…
9 个月前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] PMP4344:解决方案1D 交流/直流电源
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Navi 对于 PMP4344 1、NP:Naux:Ns=91:32:7、Vds 额定值为 Vinmax+NP/Ns*(Vout+Vsrec)+Vspike; 如果您将 Vac 从265VAC 增加到275VAC、我认为主要开关电压额定值可能仍然可以、但您需要检查实际电路板、具体取决于您想要实现的电压降额 2.可以稍微降低 R9、将输出电压从5V 升至5.1V、请使用电子表格…
9 个月前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28710:UCC2871//可闻噪声
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Chandan、 感谢您查询
UCC28710
。 我们建议您验证设计的最大频率是否足够高、以防止开关频率在提供大量功率时进入可闻频带(<20kHz)。 如果您的开关频率在可闻噪声时低于20kHz、我们建议您修改设计以增加开关频率。 您可以使用我们网站 https://www.ti.com/product/
UCC28710
#design-development##design…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28710:输出无电压
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 如果 VDD 介于20-50欧姆之间、则器件很可能会损坏。 这可能是由于过压和/或过流超出器件最大额定值所致。 我建议使用示波器在大信号瞬态期间评估 VDD、DRV、CS 和输出。 启动、线路和负载应足以进行测试。 如果您发现哪个引脚出现了激励、则可以解决该问题。 我查看了您的原理图、并注意到您没有与辅助二极管(D1)串联的电阻器。 我建议添加一个、这将与 VDD…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] PMP11090:修改 PMP11090以使其能够处理1kV 输入
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Mathis,
UCC28710
可以 使用共源共栅结构、如 PMP11090。 不过、您的设计中的电感和电流感应电阻不符合 UCC287xx PSR 控制器控制律。 不管用。 您能给我发送电子邮件吗? 我可以将我用于 UCC287xx 降压的设计过程发送给您。 此致、 Yu 盛阳
1 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28710:用于具有多路输出的反激式电路
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Derui: 感谢您查询
UCC28710
。 1.是的,它可以支持多个输出。 有关多输出反激式参考设计、请参阅 PMP4378 (带 SR)和 TIDA-00618。 在多输出反激式设计中 、PSR 控制器的困难在于它需要确定负载最重的二极管何时停止导通。 控制器内的采样器需要准确检测拐点以确保发生这种情况。 如果在错误的时间对电压进行采样、则输出会出现随负载变化的电压误差…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28710:图16。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Shintaro-San、 我不确定我们在 RCS 公式中看到的效率项的平方根的导出、但重新排列的项显示 Vcst (max)*(tmag/tSW)= VCCR*sqrt (eficiency) 当 Vcst (max)为780mv 且 tmag/tsw 比率为0.425时、这些项的乘积接近331mv、等于 VCCR 的值。 效率项不应对感应电阻器的选择产生不利影响。…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] UCC28710:HV 引脚的最小输入电压
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Shintaro-San、 感谢您的查询。 该器件已在为 HV 引脚提供30V 电压的情况下进行了测试、并已证明能够提供合理的启动电流。 缺点是输入电压较低时、由于启动电流较低、将 Vdd 电容器充电至21V 所需的时间较长。 此致、 Harish
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] UCC28630:在 Tina TI 使用 UCC28630的反激式转换器
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 亲爱的哈里什! 请不要介意、但我已经根据我的需求进行了包括
ucc28710
在内的组件设计、但没有使用。 您可以检查我发送给您的上述文件。 我使用了所有这些组件。 我只需要24V 和2A 直流输出。 这是我的要求。
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题