E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 45,987 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: TMS320F28388D: usb例程 usb_ex4_dev_bulk 下载后 usb不识别 一直是未识别USB设备(设备描述符请求失败)
? ??
已解决
哦,我知道了,是
usb
clk没有设置正确 设置成60MHz后 问题解决
30 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
TPS563200: 用在USB供电12V输入5V输出时,USB热插拔会导致SW对GND短路,多次复现
daxia wu
TI 认为已经解决
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200 该板还有2颗TPS563200分别用于12V/5V和12V/3.3V,但他们都工作的没有问题,这不是第一次使用TPS563200了,但第一次碰到这样的问题
26 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: BQ25792: 使用USB充电时,D+ D-是否可以并联到设备的USB
Star Xu
您好,请参考参考设计
USB
-PD-CHG-EVM-01 www.ti.com/.../
USB
-PD-CHG-EVM-01
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
TMS320F28388D: 请问USB复合设备的例程有没有?
? ??
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F28388D
usb
lib中只有一个.c文件,想实现一个双串口模拟的功能,是不是需要用到复合设备?请问有没有复合设备相关例程可以参考一下?
17 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: TPS65311-Q1: TPS65311评估板的GUI连接USB问题
Johnsin Tao
已解决
HI 如果接口时序正常,但是又无法读写,确认接口是否损坏?否则应该还是时序有问题。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
BQ25606: 电池供电和USB供电如何切换
bossking
Part Number: BQ25606 想要实现:电池非满电情况下,插入VBUS可以给电池充电,SYS 由VBUS提供。 问题描述:先接VBUS,再接电池,可以正常充电。但是先接电池,再接VBUS无法进行充电。VBUS 5.2V 电池满电时4.2V 电池当前电源3.9V 其他信息:SYS 负载190ma 电路图如下:
29 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
您好,我这边需要一颗retimer,能USB信号和DP信号互转,不知道Ti是否有相应产品?有什么推荐没,谢谢
Bao Songhao
已解决
您好,我这边需要一颗retimer,能
USB
信号和DP信号互转,不知道Ti是否有相应产品?有什么推荐没,谢谢
已回答
17 天前
时钟和时序
时钟和计时论坛
RE: LAUNCHXL-F2800157: 软件已经烧录到板子上了,然后不想再用USB给板子供电了,应该如何供电,让板子一上电就能run起来
Yale Li 李耀先
zhcub94a_C2000 F280015x 系列 LaunchPad 开发套件 (Rev. A) P3
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: TUSB9261DEMO: 请问将USB-B接口改成USB-A或者USB-C接口是可行的吗?
Kailyn Chen
您好,如果改为type C或者A, 我想需要考虑几点: 1. 供电方式要满足
USB
spec。 2.枚举方式是否相同。 3. 三种类型的pin 排列有什么差异。 我需要再看下这个问题, 然后给您答复。
1 个月前
接口
接口论坛
SK-TDA4VM: SK-TDA4vm USB/ CAN驱动缺失
? ?
Part Number: SK-TDA4VM 我们使用sk-tda4vm开发板时遇到了两个与驱动相关的问题 我们的sd卡镜像版本是 PROCESSOR-SDK-LINUX-SK-TDA4VM 软件开发套件 (SDK) |TI.com 中的09.02.00.05 (08 Apr 2024) 1.我们无法使用
usb
对开发板进行网络共享 2.我们无法在ifconfig -a中找到任何can接口,也无法在/lib/modules/6.1.80-ti-g2e423244f8c0/kernel中找到任何c_can相关的…
12 小时前
处理器
处理器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题