1、你想用AC-MODEVM的MCLK做什么? 如果想要将MCLK用于设备,可以在AC-MODEVM上设置S0以使用外部ASI,并从此处提供MCLK。 2、这是为了启用使用板上的USB控制器来配置器件,在将GUI与EVM一起使用时,必须将跳线帽拔掉。
What exactly they want to do with MCLK from the AC-MODEVM? If they want to use MCLK to the device, they can set S0 on the AC…
Part Number: DP83TD510E-EVM Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E , USB-2-MDIO 你好!
数据手册中DP83td510E支持SMI接口,我用自己的单片机可以读写一些寄存器(例如:0x0002,0x0003),但是读取0x0a85时,数据为0000。在USB-2-MDIO程序中,“Extended register” 处于“No”的情况下,数据也为0000.
“Extended…
Part Number: AM3352 Other Parts Discussed in Thread: AM3359 硬件板卡: AM3359 BBB 和 AM3352 BBB(仅处理器区别)
软件环境: ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.01.00.001 和 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-06.03.00.106
场景:
A. 使用ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.01.00…
1. 硬件连接问题:首先,确保 USB 接口的电源线正确连接到主板或电源适配器上。检查 USB 接口的供电是否正常,可能需要使用万用表或其他测试工具来测量电压。
2. 驱动程序问题:在某些情况下,USB 接口的电压可能受到系统中的 USB 控制器驱动程序的影响。确保你的系统上已加载了正确的 USB 控制器驱动程序,并且没有出现任何错误或警告信息。
3. 系统配置问题:有些系统可能需要在 BIOS 或 UEFI 设置中启用 USB 接口的电源管理功能。检查系统的 BIOS 或 UEFI 设置,确保…