• USB2ANY数据线无法升级firmware

    买了个 USB2ANY ,用来替代USB Interface Adapter来访问支持PMBUS的IC。安装驱动软件 USB2ANY Explorer之后,连接上 USB2ANY ,打开驱动,界面如下: 点击确定之后,界面如下: 用东西按按钮S1,无任何反应。 想请问是何原因?非常感谢!
  • RE: USB2ANY和LMK03806B连接

    您可以看下LMK03806B EVM user's guide中的图示:USB2ANY-uwire是一个adapter,一端通过USB cable和PC连接,一端通过10 pin 的cable与板子上的uwire header连接,通过USB2ANY-uwire将EVM板和PC连接起来进行寄存器等一些配置: USB2ANY 的原理图可以参考: http://www.ti.com/tool/USB2ANY
  • RE: usb2any怎么使用

    调用dll库就是向USB发送数据吗?
  • RE: usb2any 可以与labview通讯吗?要怎么操作?请大能帮忙解答。

    您好,您可以参考这个帖子,从帖子中的讨论来看, USB2ANy 是可以与Labview通信的: e2e.ti.com/.../190423
  • TPS23880软件设置

    客户拿到了 USB2ANY 工具,帮助客户将23880demo连接上PC端,可以通过软件看到当前Demo板的状态: 2-4Pair ports & 4-2 Pair ports 进入工程界面可以看到端口的状态显示为75W,也是默认配置的状态 Req:Class8 Assign:Class6,但是客户的需求是 Req:Class8 Assign:Class8才能达到90W的功率,调试过程中,通过Register Map界面进行设置,想通过设置0X29寄存器4PWnn设置为1 MCnn_2-0...
  • DRV10983 I2C每次只能访问一个字节

    USB2ANY 接到 DRV10983 EVM,通过 USB2ANY Explorer进行I2C读操作。从机地址0x52,内部地址0x20,读4字节,返回值 4A FF FF FF。4A是正确的。如
  • DRV10987问题

    自己焊的板子,DRV10987S,出现一下问题: 1.各部分电压都正常,但三相无输出,原因是什么;是需要进行I2C配置吗?DRV10987S在默认不配置I2C,只用模拟电压输入调速不能驱动电机吗? 2.用GUI使用I2C配置,显示硬件无连接;是不是只能用TI的 USB2ANY ,我用自己的USB转I2C接口是否可以? 3.是否有单片机直接I2C与 DRV10987 系列通信的例程?
  • RE: DS90UB948评估板无法被ALP识别

    你好 感谢回复,1.10的方法之前已经看过了。因为我现在是没有办法进入这个 USB2ANY 的菜单。这个软件上面的DEVICE item里面没有我的硬件,但是软件状态却是硬件已经连接,请看下我的截屏。谢谢
  • USB2ANY 在DS280DF810上的使用问题

    环境: 我们单板的设计使用的 DS280DF810 ,预留了I2C接口(2.5V)。调试的时候使用 USB2ANY ,只连接了I2C和地三根信号到我们的单板上。使用过程中USB一直连接电脑,单板上下电过2、3次。后来发现I2C扫不到了芯片了(之前能扫到)。测量发现 USB2ANY 的I2C已经短路。 问题: 看了 USB2ANY 的设计图纸,只是一个单片机直连,没有任何隔离的东西。那么 USB2ANY 使用的时候有什么特殊注意的吗,比如谁先上电谁后上电?或者其他的注意地方?感觉盒子不应该这么脆弱...