E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 1,187 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: INA826: 测量小电阻阻值设计是否合理
Amy Luo
您好, R524 采样电阻两端的电压分别是多少?注意输入至 INA826两输入端的电压要满足其共模输入范围,可在下面链接下载 Analog engineer's calculator 工具,使用其中的INA Vcm vs Vout 以判断输入信号幅值是否合规。 https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC HJK 说: 2. 当小电阻拿掉,即INA826正端接恒流源输出,负端接地,小电阻断开时,INA826A此时输出端是多少? 这取决于 INA826正输入端电压是多少…
30 天前
放大器
放大器论坛
Answered
Bluetooth low energy Power Calculator
yaxi zhao
已解决
https://www.ti.com/tool/BT-POWER-CALC 您好:请问一下以上红色标注的两个电流值分别代表的含义是什么?怎么计算出来的?谢谢
已回答
3 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
RE: INA826: 两个INA826AID串联多级放大,第二级的输出电压不是放大增益的倍数
Amy Luo
您好, 第二级由于输入共模电压限制,输出达不到正常的44mV*50=2.2V,如下截图所示, 上图是使用工具 Analog Engineers Calculator直接输入相关参数(器件型号、供电范围、增益范围、Vref电压、共模电压)给出的输出范围,为验证输入范围的正确性,您可以在下面链接下载这个工具: https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC?keyMatch=ANALOG%20ENGINEERS%20CALCULATOR 为更清楚的使用这个工具…
4 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: [参考译文] INA333:锁存问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Shoo、 我现在要结束本次调查。 如果您有其他问题、请告诉我。 下面是可用于检查仪表放大器的线性工作点的模拟工程师计算器。 https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC 此致! 雷蒙德
3 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TAS5805MEVM:TAS5805M
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Beatrice、 您是否测试了两个输出、第一个通道是铁氧体磁珠滤波器、第二个通道是4.7uH 和0.68uF L-C 滤波器。 一旦到达音频频带的边缘、就会发生滚降、因此在一定程度上是可以预料到的。 https://www.ti.com/tool/LCFILTER-CALC-TOOL 在 L-C 滤波器计算中会参考此值。 此致、 路易斯
4 个月前
音频(参考译文帖)
音频(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] INA821:需要有关最大增益是1000还是10,000的最终答案
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 嘿、Paul、 产品数据表规格表中显示的增益范围为1到10,000。 增益为10,000时即为最大增益。 使用我们的在线工程师计算器、在如下所示的电源、Vref 和增益条件下、最大输入差分信号为+/- 1.785mV。 https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC 此致、 克里斯·费瑟斯通
4 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADS1248:热电堆与 ADC 结合使用
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Gulbahar G.、 第一个问题是增益太高。 如果您使用的 VREF = 2.5V、则您可以使用增益32施加的最大电压为2.5V / 32 = 78mV。 178mV 信号会超出 PGA 的范围。 您可以始终以相反的方式查看它:2.5V/178mV (您的最大信号)= 14.04、这是您可以用于此信号的最大增益。 由于 ADS124S08的增益不是14、因此您需要选择下一个最小的选项…
3 个月前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] INA821:INA821的替代方案
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Godziller, INA821的最大电源电压为36V、因此当 负电源为-5V 时、您可能使用的最高正电源为31V (不是33V)。 这样、允许在0到23.6mV 的输入电压范围内增益为500 -请参阅下面的。 将电源更改为-14V 和22V 将允许 G=500输入电压高达47mV -请见下方。 当在增益为250的情况下使用-5V 和12V 时、输入电压最高可达47mV…
4 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TLV9102:CL 的输出振荡问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 我们在 TI 精密实验室中参考了一些文献、有助于展示如何运行 TINA 仿真以进行稳定性分析: SPICE 仿真 还有许多有关运算放大器稳定性和最小化振荡的其他资源 、在此 e2e 文章中引用以供将来参考。 根据您的要求、我 已在下面复制了 具有 TLV9102 和所提供条件的 TINA 仿真: [报价 userid="221405 " url="~/support/amplifiers…
3 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
LM5176: VIN=12V, Io=3A的时候会出现次谐波震荡
nles1214
TI 认为已经解决
Part Number: LM5176 在使用LM5176这个料设计一款输入VIN=6~36V,输出12V/3A的电源,Fsw=300kHz。在输入电压VIN=6~11V以及VIN=13~36V带载输出均正常,但是在VIN=12V的时候,SW波形有大小波现象: Comp补偿引脚的电阻电容以及Cslope是按照ti提供的 LM5176 Quick Start tool excel计算表格里面推荐的数值。 请问:这个现象是什么原因呢? TRANSLATE with x …
4 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题